This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电解决方案

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185425/battery-charging-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25750BQ25708

大家好、

我 正在寻找容量为6.9Ah (99Wh)的锂离子电池的电池充电解决方案(部件号:SE-2054-2)、其充电电压为16.8V (CV)(3A (CC)。 为了更好地理解、随附了方框图。

它需要通过 USB Type C 充电

请求您提供快速解决方案支持。

e2e.ti.com/.../Battery-Charging-Solution-_1320_-Requirement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan、

    请通过以下链接查看参考设计:

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    我强烈建议在额定电压为20V 的 BAT 和 BATP 引脚上添加 TVS 二极管、以防止16.8V 热插拔时出现电压尖峰。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我们还提供了可选的12V 适配器配置、用于为电池充电以及 USB Type C 输入。

    考虑到上述要求、请在以下几点说明:

    •  电池的 SMBus 连接到 PD 控制器。 SMBus 未连接到我们的系统。 连接是否正常?
    • 当连接12V 适配器(与 USB Type-C PD 控制器无关)时、BQ25792是否为电池充电并支持系统负载?
      • I2C 是否需要任何配置
    • MAX17435和 BQ25792是否都能够使用2并联阵列配置为4节串联电池充电?
    • 充电时、BQ25792是否支持系统负载的3-4A 电流?
    • 我们是否有任何高电流2-3A 充电 IC 解决方案? 请提出解决方案。

    此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan、

    PD 控制器没有 SMBus 功能。

    BQ25972具有两个输入电源路径、但为了仅在连接12V 适配器时支持充电和系统负载、您需要在系统输出电容器后添加开关。

    BQ25792能够为4S2P 电池充电。

    此参考设计支持高达100W 的灌电流。 但是、如果系统负载请求3-4A、则由于 IINDPM、充电电流将降低。

    您是否正在寻找具有2个输入电源路径且可与 PD 控制器(TPS25750)搭配使用的充电器 IC?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我正在寻找 具有2输入电源路径的充电器 IC。 一 个是12V 适配器、另一个是 USB Type C 输入。  

    下面是我的详细要求。

    USB Type C 是主要来源。 必须通过 Type C 输入为电池充电。

    提供可选的12V 适配器配置、用于为电池充电。

    如果存在 Type C 输入、则应禁用12V 适配器输入。

    在没有 Type C 和适配器输入的情况下、我们的系统应由电池供电。

    使用的 SE-2054-2电池是符合 SBS v1.1的智能电池系统。

    充电:最大16.8V @ 3A 和  

    负载: 16.8V @ 3-4A  

    此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan、

    我能不能知道12V 适配器的电流容量是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们计划使用5A 额定12V 适配器。

    此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我想使用下面的解决方案。 请发表评论。

    规划电池充电器 IC BQ25708以使用  2并联阵 列配置为4节串联电池充电。

    BQ25708具有 SMBus 接口、可支持智能电池。

    以支持 可与 PD 控制器(TPS25750)搭配使用的 USB Type C 输入电源路径。

     BQ25708之前应使用开关 从 USB Type C PD 或 12V 适配器输入中选择输入电压。

    如果您有更好的解决方案。 请建议。

    此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan、

    如果您希望使用 BQ25708、请注意、您需要使用 MCU 来配置 BQ25708、因为 TPS25750不具有此器件的固件支持。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们使用的电池是智能电池。

    BQ25708是否不应通过 SMBus 从智能电池进行配置?

    此致、

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesan、

    BQ25708 仅用作 SMBus 从器件、并使用 SMBus 读字和写字协议与智能电池通信。

    如需更多信息 、请参阅数据表第8.5.1节 SMBus 接口和本应用手册。

    此致、