This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:仅当 UCC28911的 GND 通过电容器连接到 PE 时、反激式转换器才工作

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188014/ucc28911-flyback-converter-works-only-if-gnd-of-ucc28911-is-connected-to-pe-via-a-capacitor

器件型号:UCC28911

您好!

如原理图所示、我使用 UCC28911、但它仅在控制器的 GND 引脚通过电容器连接到 PE 时有效。 成功启动时的 VS 电压如图2和3所示。 启动失败如图4和5所示。
VS 引脚上的较大噪声在未连接到 PE 时似乎会触发 OV 保护。

是否有任何方法可以在不需要 PE 连接进行过滤的情况下解决此问题?

提前感谢。

 图1.

图2:成功启动(PE 通过电容器连接到 GND)

图3: 启动成功(缩放)

图4:启动失败

图5:启动失败(缩放)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚收到了您的询问、我正在进行审核。  我将在24小时内回来。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PE 是什么意思?  您能澄清一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PE 是指电源的保护接地导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必将大容量电容器接地。

    UCC28911确实使用初级侧调节故障检测、该检测易受您发现的噪声影响。  这种情况最常见的问题是您发现的辅助绕组噪声。  以下链接将带您进入一个应用程序、其中讨论了如何解决这些滤波和缓冲问题。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    我希望此应用程序不会帮助解决您的问题。  如果可以、请在帖子中选择 Resolved (已解决)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 我将尽快浏览该文档、如果此应用手册解决  了问题、我将选择已解决的帖子。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的了解、感谢您选择 TI。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我观察到 VAUX 信号看起来非常干净、但 VS 信号有很多振铃、这很奇怪、因为 VS 应该仅是分压器导致的 VAUX 缩放值(在 MOSFET 关断时间内)。
    如文档中所述、我尝试通过调整初级侧的缓冲电路并添加一个与输出二极管(D117)并联的额外缓冲器来过滤 VAUX 信号、但这对 VS 信号没有影响。
    最后 、我通过在初级接地和次级接地之间添加一个1nF 电容器来解决该问题、但我仍然不明白导致该问题的原因。

    您是否知道 VS 信号为什么比 VAUX 信号有更强的振铃?

    此致

    图1:VAUX

    图2:与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 FET 关断1us 后、Aux 信号似乎有振铃。  该 高频振铃可能会导致设计根据器件的 TLK_RESET 消隐周期关闭。  增加和调整缓冲器和 RCD 钳位将降低此噪声。

    与 VS 振铃有关的问题。  我会再次检查它以确保它是真实的。  它应该跟踪辅助绕组、但低于接地值时、信号被钳制。

    当您尝试弄清是什么导致器件关断时、最后一件事。  您需要在 VDD、Vout、CS 和 Aux 上触发、并查看最后三个开关周期以了解导致控制器关闭的原因。  您的波形看起来是稳态的、不显示器件关断的位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过调整和添加缓冲器、Aux 信号的振铃可降低至 约400ns (图2)。

    关于触发:所有图都显示了最后一个开关周期。 在图1中、我们可以看到 OVP 使控制器跳闸(Naux:Ns=1:1; Vout、OVP=14.7V)。 预载电阻器足够小。

    我仔细检查了 VS 振铃、 结果确实是真实的(图3)。  

    我想我找到了故障的真正原因。 如图4和5所示(控制器 GND 和次级侧 GND 之间的电压) 存在与 VS 处频率相同的振铃。在 PCB 布局 中、次级侧接地的接地平面也出现在 UCC28911下方的上层内层中、因此次级接地的噪声会耦合到 VS 引脚。

    为了验证这一点、我将不得不等待下一个 PCB 版本。 在此之前、我将在 GND 之间使用滤波电容器。

    我将选择现在已解决的帖子、并将报告新的 PCB 版本是否解决了问题。

    此致

    图1:VAUX

    图2:VAUX

    图3:与

    图4:UCC28911的 GND 和次级侧的 GND 之间的电压

    图5:图4的缩放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VS 振铃大于辅助绕组振铃。  它们通常跟踪。  VS 引脚上的振铃可能是布局不良造成的。

    VS 电阻分压器(RS1、RS2)辅助绕组的走线可能太多。 请注意、布线通常会增加10nH /英寸。

    如果这些布线过长、则可能会导致振铃问题。  您应该尽量缩短这些布线。

    UCC28911为布局提供了建议、您可以参考一个示例。  请注意接地以及 VS 分压电阻器(RS1和 RS2)和辅助绕组的位置。  它们非常短。  按照这些指南修改布局可能会消除您的问题。

    此致、