您好!
如原理图所示、我使用 UCC28911、但它仅在控制器的 GND 引脚通过电容器连接到 PE 时有效。 成功启动时的 VS 电压如图2和3所示。 启动失败如图4和5所示。
VS 引脚上的较大噪声在未连接到 PE 时似乎会触发 OV 保护。
是否有任何方法可以在不需要 PE 连接进行过滤的情况下解决此问题?
提前感谢。
图1.
图2:成功启动(PE 通过电容器连接到 GND)
图3: 启动成功(缩放)
图4:启动失败
图5:启动失败(缩放)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如原理图所示、我使用 UCC28911、但它仅在控制器的 GND 引脚通过电容器连接到 PE 时有效。 成功启动时的 VS 电压如图2和3所示。 启动失败如图4和5所示。
VS 引脚上的较大噪声在未连接到 PE 时似乎会触发 OV 保护。
是否有任何方法可以在不需要 PE 连接进行过滤的情况下解决此问题?
提前感谢。
图1.
图2:成功启动(PE 通过电容器连接到 GND)
图3: 启动成功(缩放)
图4:启动失败
图5:启动失败(缩放)
您好!
您不必将大容量电容器接地。
UCC28911确实使用初级侧调节故障检测、该检测易受您发现的噪声影响。 这种情况最常见的问题是您发现的辅助绕组噪声。 以下链接将带您进入一个应用程序、其中讨论了如何解决这些滤波和缓冲问题。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
我希望此应用程序不会帮助解决您的问题。 如果可以、请在帖子中选择 Resolved (已解决)?
此致、
尊敬的 Mike:
我观察到 VAUX 信号看起来非常干净、但 VS 信号有很多振铃、这很奇怪、因为 VS 应该仅是分压器导致的 VAUX 缩放值(在 MOSFET 关断时间内)。
如文档中所述、我尝试通过调整初级侧的缓冲电路并添加一个与输出二极管(D117)并联的额外缓冲器来过滤 VAUX 信号、但这对 VS 信号没有影响。
最后 、我通过在初级接地和次级接地之间添加一个1nF 电容器来解决该问题、但我仍然不明白导致该问题的原因。
您是否知道 VS 信号为什么比 VAUX 信号有更强的振铃?
此致
图1:VAUX
图2:与
您好!
当 FET 关断1us 后、Aux 信号似乎有振铃。 该 高频振铃可能会导致设计根据器件的 TLK_RESET 消隐周期关闭。 增加和调整缓冲器和 RCD 钳位将降低此噪声。
与 VS 振铃有关的问题。 我会再次检查它以确保它是真实的。 它应该跟踪辅助绕组、但低于接地值时、信号被钳制。
当您尝试弄清是什么导致器件关断时、最后一件事。 您需要在 VDD、Vout、CS 和 Aux 上触发、并查看最后三个开关周期以了解导致控制器关闭的原因。 您的波形看起来是稳态的、不显示器件关断的位置。
此致、
您好!
通过调整和添加缓冲器、Aux 信号的振铃可降低至 约400ns (图2)。
关于触发:所有图都显示了最后一个开关周期。 在图1中、我们可以看到 OVP 使控制器跳闸(Naux:Ns=1:1; Vout、OVP=14.7V)。 预载电阻器足够小。
我仔细检查了 VS 振铃、 结果确实是真实的(图3)。
我想我找到了故障的真正原因。 如图4和5所示(控制器 GND 和次级侧 GND 之间的电压) 存在与 VS 处频率相同的振铃。在 PCB 布局 中、次级侧接地的接地平面也出现在 UCC28911下方的上层内层中、因此次级接地的噪声会耦合到 VS 引脚。
为了验证这一点、我将不得不等待下一个 PCB 版本。 在此之前、我将在 GND 之间使用滤波电容器。
我将选择现在已解决的帖子、并将报告新的 PCB 版本是否解决了问题。
此致
图1:VAUX
图2:VAUX
图3:与
图4:UCC28911的 GND 和次级侧的 GND 之间的电压
图5:图4的缩放
您好!
VS 振铃大于辅助绕组振铃。 它们通常跟踪。 VS 引脚上的振铃可能是布局不良造成的。
VS 电阻分压器(RS1、RS2)辅助绕组的走线可能太多。 请注意、布线通常会增加10nH /英寸。
如果这些布线过长、则可能会导致振铃问题。 您应该尽量缩短这些布线。
UCC28911为布局提供了建议、您可以参考一个示例。 请注意接地以及 VS 分压电阻器(RS1和 RS2)和辅助绕组的位置。 它们非常短。 按照这些指南修改布局可能会消除您的问题。
此致、