This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VSYS 电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743909/bq25606-vsys-voltage

器件型号:BQ25606

大家好、

 我有一些问题。
数据表中 VSYS 的定义为 VBAT+50mV、该值为典型值。 最大值是多少?
2. 如果是在电池充电期间、什么是 SYS 电压?  
如果电池未连接、SYS 的电压范围是多少?
4.7.3中的 Vbatop 建议运行条件为4.4V。 什么是 Vbatop? 如果该值是 锂电池电压、我认为4.4V 更高。

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中 VSYS 的定义为 VBAT+50mV、该值为典型值。 最大值是多少?

    当电池充电被禁用且超过最小系统电压设置或充电终止时
    系统通常始终稳定在比电池电压高50mV 的水平。 如果充电被启用、当 VBAT 低于3.5V 时、VSYS 为3.68V。 当 VBAT 高于3.6V 时,VSYS 为 VBAT+IBAT*RDSon _Q4。

    2.如果是在电池充电期间、什么是 SYS 电压?

    见上文

    如果电池未连接、SYS 的电压范围是多少?

    取决于是否禁用了充电。 如果充电被禁用、SYS 电压为3.65V。 如果充电被启用、VSYS 电压在3.5V 至4.2V 之间振荡。

    4.7.3中的 Vbatop 建议运行条件为4.4V。 什么是 Vbatop? 如果该值是锂电池电压、我认为4.4V 更高。

    VBATOP:高达4.624V 的电池工作电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    感谢您的回答。
    我想确认您的回答。
    VSYS 的最大电压是 VBAT+IBAT*RDSon?
    VBATOP:电池工作电压高达4.624V、但建议的工作条件为4.4V (最大值)。 您能再解释一下吗?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSYS 的最大电压是 VBAT+IBAT*RDSon?

    当电池充电时、BATFET 会接通并且 SYS 电压高于 BAT。  


    VBATOP:电池工作电压高达4.624V、但建议的工作条件为4.4V (最大值)。 您能再解释一下吗?

    抱歉、对于 BQ25606、VBATOP 电池电压为 4.4V、而不是4.624V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

     我想确认 VSYS 最大电压。
     我知道 VSYS 会增加 BATFET 的 Ron。  
     我认为 VSYS 的50mV (VBAT + 50mV)是该值、但我想知道 VSYS 的最大电压。  

    egards、
    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     仅当禁用充电时才应用 IF (VBAT + 50mV)。 如果充电未被禁用,VSYS = BAT + RDSON*ICHG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    我想从以下评论中确认 BQ25606支持4.4V 容量电池?
    VBATOP:高达4.4V 的电池工作电压。

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BQ25606支持4.4V 电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    BQ25606支持的最大电池电压是多少?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.4V 是 BQ25606支持的最大电池电压、因为4.4V 是 VSET 可以设置的最大电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

    VSYS (VBAT + 50mV)是典型值、禁用充电时的最大电压是多少?

    此致、

    Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ogasawara:

    在4.4V VBAT 下、最大 SYS 电压为4.5V (4.4V+50mV+50mV)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ogasawara:

    您是否同意以上答案? 如果没有、请详细说明。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    很抱歉,我有一些问题。
    在前面的问题中、我询问了电池是否未连接。 答案如下。
    答:取决于是否禁用了充电。 如果充电被禁用、SYS 电压为3.65V。 如果充电被启用、VSYS 电压在3.5V 至4.2V 之间振荡。
    问题是
    问题1. 在无电池情况下、4.2V 是最大 VSYS 电压吗?
    问题2. 数据表中是否存在此规格?

    此致。
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥加瓦拉:

    答案是正确的。
    问题1. 在无电池情况下、4.2V 是最大 VSYS 电压吗?

    是的。 如果未启用电池且已启用充电、则最大 VSYS 是电池充电电压、因为 SYS 电压跟踪电池电压。 当电池被移除时、充电电流为电池电容器充电电压高达4.2V (假设 VREG = 4.2V)并且 SYS 电压跟随 BAT 电压。 4.2V 时、充电电流低于终止电流、然后充电被禁用、然后 SYS 和 BAT 电压下降。

    如果在没有电池的情况下禁用充电、VSYS = 3.65V。

    问题2. 数据表中是否存在此规格?

    列出了端接电压。 VSYS = VBAT + RDSON_Q4*ICHG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    感谢您的回答。
    VREG 是 VBATREG 吗?
    数据表中的 VBATREG 支持4.4V (最大4.422V)电压。 在这种情况下、无电池情况下的最大 VSYS 电压是多少?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥加瓦拉:

    我指的是 VBATREG。 如果考虑容差、  无电池时的最大 VSYS 电压 为4.422V。