大家好、
我有一些问题。
数据表中 VSYS 的定义为 VBAT+50mV、该值为典型值。 最大值是多少?
2. 如果是在电池充电期间、什么是 SYS 电压?
如果电池未连接、SYS 的电压范围是多少?
4.7.3中的 Vbatop 建议运行条件为4.4V。 什么是 Vbatop? 如果该值是 锂电池电压、我认为4.4V 更高。
此致、
Ogasawara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.