This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:预充电电流问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751142/bq25601-precharge-current-question

器件型号:BQ25601

你(们)好  

我正在调试 BQ25601奇怪的状态。 我的客户电池保护 VLO 为2.8V、释放电压为3.0V

电池处于保护状态,然后插入适配器(PSEL = HIGH),我们很有可能看到充电电流达到500mA

但在该电池电压下,预充电模式的充电电流应为180mA。(主控制不起作用,因此 reg 处于默认模式)

我还测量上电电压、BAT 电压似乎不超过3V。 因此、我不知道为什么充电电流为500mA。

您是否有并建议我检查 问题所在以及如何进行调试。

非常感谢!

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、您好、您是在为电池仿真器充电吗? 您是否测量了 BAT 引脚上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,毛

    1.电池是真正的18650电池

    2.是的、我们测量 IC BAT 引脚

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁斯:

    我想知道您的电池电压为什么会从上面的0跳到2V。 这是无电电池吗? 如果电池出现、VBAT 应始终为高电平而不是零。 看起来首先有 BATShort 调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、洪茂

    是的、正如您认为的那样、我的问题是当电池电压低、然后防止电池电压为2.8V 时、在这种情况下、我们将接通电源。

    它将看到电流不限制为180mA、而是500mA 连续电流。 您能不能帮助解释为什么选择这个 sympton?

    非常感谢

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bruce:

    这可能是电压容差。 您是否尝试过稍微降低 VBAT?