Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 你(们)好
我正在调试 BQ25601奇怪的状态。 我的客户电池保护 VLO 为2.8V、释放电压为3.0V
电池处于保护状态,然后插入适配器(PSEL = HIGH),我们很有可能看到充电电流达到500mA
但在该电池电压下,预充电模式的充电电流应为180mA。(主控制不起作用,因此 reg 处于默认模式)
我还测量上电电压、BAT 电压似乎不超过3V。 因此、我不知道为什么充电电流为500mA。
您是否有并建议我检查 问题所在以及如何进行调试。
非常感谢!
BR
Bruce