主题中讨论的其他器件:UCC28700、
我想在 LTSPICE 中使用 UCC28700模拟电源、但 UCC28700已加密、所以我需要构建与 UCC28700相似的功能模型。
我尝试使用辅助绕组信号作为反馈、但我不知道如何控制 MOS 关断、只知道如何开启 MOS;
如果我从一次侧电流采样反馈信号,那么电压反馈连接到什么位置?
更严重的问题是:如何控制频率? (我已经使用 UCC28700对电路进行了测试、发现频率在不同的负载和 Vin 下是可变的、所以在仿真期间、我必须知道详细控制、以便更好地电路)