This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:详细 PWM 控制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751266/ucc28700-q1-detail-pwm-control

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

我想在 LTSPICE 中使用 UCC28700模拟电源、但 UCC28700已加密、所以我需要构建与 UCC28700相似的功能模型。  

我尝试使用辅助绕组信号作为反馈、但我不知道如何控制 MOS 关断、只知道如何开启 MOS;  

如果我从一次侧电流采样反馈信号,那么电压反馈连接到什么位置?

更严重的问题是:如何控制频率?  (我已经使用 UCC28700对电路进行了测试、发现频率在不同的负载和 Vin 下是可变的、所以在仿真期间、我必须知道详细控制、以便更好地电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4382362、

    这看起来您已经用两个不同的螺纹针座布置了相同的东西。 首先、我已将信息转发给 WEBENCH 团队、让他们知道您遇到了建模问题。

    在这篇文章中、我注意到您还有关于电路操作的问题。 我将回顾这些问题、并在短期内为您提供一些答案。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4382362、

    请查看您的问题的以下答案。

    >我尝试使用辅助绕组信号作为反馈,但我不知道如何控制 MOS 关断,我只知道如何开启 MOS;  

    数据表中的第7.4节说明了 IC 的操作以及 FET 将根据维持占空比所需的辅助绕组信号电压电平频率和峰值电流来开启和关闭的位置。  请查看此部分、并告诉我这是否解答了您的问题。

    >如果我从一次侧电流中采样反馈信号,那么电压反馈连接到什么位置?

    输出电压反馈通过辅助绕组。  辅助绕组采用分压器、并将其馈送到 VS 引脚以实现该净化。  图 17将向您展示如何设置辅助绕组的分压器以进行感应。  第8.2.2.5节将对如何为 R1和 RS2形成的 VS 设置电阻分压器。

    >更严重的问题是:如何控制频率?  (我已经使用 UCC28700对电路进行了测试、发现频率在不同的负载和 Vin 下是可变的、所以在仿真期间、我必须知道详细控制、以便更好地电路)

    UCC28700-Q1使用频率调制(FM)和峰值电流(AMP 模式调制)在非连续模式反激式中控制占空比。  最大频率设置初级放大电感。  有关详细信息、请参阅数据表中的公式25。

    基于采样点 VS 的 UCC28700-Q1将调整频率和峰值以控制占空比和输出电压。    请参阅第7.4.1节、了解 VS 采样点的位置(图12)以及开关频率 和 峰值电流(图13)如何根据内部电压放大器变化。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

         您可能不理解我的问题。 我知道 UCC28700的计算结果、并且我已经测试了 UCC28700、并且测试结果是可以的。 我当前的问题是如何在没有 UCC28700模型的情况下仿真电路。

         在仿真过程中、我需要构建类似的模型来仿真电路、因此我需要知道如何构建类似的 UCC28700模型而不是计算它。

         我想知道如何构建一个模型来完全按照 UCC28700功能来打开或关闭 MOSFET。

        在构建 UCC28700模型期间、我的当前想法是、当 clk 信号设置为高电平时、我提供100KHz 时钟信号、然后打开 MOSFET、此时 VCS 增大、当 VCS 达到设置的有限电压时、然后关闭 MOSFET、在 TDM 之后、采样 VS 信号、 然后等待另一个 clk 信号再次导通 MOSFET。

         我需要了解 TDM。 根据7.4.1、TDM<1.5us 或0.5us、是对还是错?  

         我还想知道我的想法是否可用、如果它不可用、您能给我更详细的控制吗? 谢谢。

         此外、我不理解图13中的 AM、根据此图、当 VCL 在2.2V 至3.55V 之间工作时、UCC28700在 AM 下工作、其他条件在 FM 下工作、但我如何控制 VCL 并选择 AM 或 FM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

        我想知道如何在对 VS 进行采样时控制 MOSFET 导通。我不理解图13、希望您能帮我解决这个问题。

        理论上、当 CS 降至0时、MOSFET 开启;当 CS 超过最大限值时、关闭 MOS。 VS 控制 PWM 的方式、我只知道 MOS 何时关闭、在 TDM 之后、采样 Vs. Vs 必须对 MOS 的开启有影响。

       根据测试结果、CS 降至0、MOS 未立即导通、而又需要很长时间才能再次导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4382362、

    在初级侧控制中、输出电压在变压器传输期间在辅助绕组上感测
    次级侧的能量。 如图13所示、很明显、有一个下降斜率表示总下降
    当次级电流降至零时、整流器 VF 和电阻压降(ISR)。 来实现
    辅助绕组上二次侧输出电压的精确表示、鉴频器可可靠阻止
    泄漏电感复位和振铃在之后的下降斜率期间连续采样辅助电压
    振铃减小、并捕获次级绕组达到零电流时的误差信号。
    VS 上的内部基准电压为4.05V;选择的电阻分压器如 VS 引脚说明中所述。

    UCC28700 VS 信号采样器包括信号鉴别方法、可确保的采样准确无误
    辅助绕组的输出电压。 不过、中提供了一些辅助绕组信号的详细信息
    确保可靠运行、特别是泄漏电感的复位时间和任何持续时间
    随后的泄漏电感环。 有关波形标准的详细图示、请参见图14以确保 A
    VS 引脚上的可靠采样。 要检查的第一个细节是漏电感复位的持续时间
    图14中的基座、TLK_RESET。 因为这可以模仿次级电流衰减的波形、然后是
    通过陡降斜率、将泄漏复位时间保持在500ns 以下对于 IPRI 最小值非常重要、并且更短
    IPRI 的 μs 值小于1.5 μ s。 第二个细节是随后 VAUX 波形上振铃的振幅
    TLK_RESET。 VS 引脚上的峰峰值电压应至少小于大约100mVp-p 200ns
    在退磁时间结束之前、TDM。 如果存在过度振铃问题、通常会发生这种情况
    在轻负载或无负载条件下、TDM 处于最小值。 VS 上的可耐受纹波被放大至
    由 RS1和 RS2提供的辅助绕组电压、等于100mV x (RS1 + RS2)/RS2。

    还有一个标题为《TI PSR 控制器故障排除》的应用手册、您可以在以下链接中找到该手册。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对辅助绕组电流进行采样、当 ISEC 降至10mA 或0时、我对 VS 信号进行采样。 但目前的问题是、当我对 VS 信号进行采样时、如何保持 VS 信号并在仿真时调整占空比? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC28700不是一款即使在工作台上也能控制开环的器件。 因此、我相信这个仿真是您可以做的最好的。

    此致、

    Mike