主题中讨论的其他器件: bq24072、 BQ25606、 BQ24259、 BQ24650
您好!
任何人都知道 IC、即使电池未连接、它也可以为系统供电? 我正在寻找 BQ24090等简单 IC 来为3.7V 锂电池充电。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
您是否具有可为负载提供0.5A 电流并在无电池的情况下工作的开关充电器? 我已经在这里提出了类似的问题:
谢谢、此致、
Emilija
太棒了! bq24259呢? 它是否可以在没有处理器的情况下工作? 它与 BQ25606类似吗?
谢谢!
尊敬的 Jeff:
如果没有足够的电流为系统负载提供最小3.5V 的电压、输出会发生什么变化? 输出会下降到0V 吗? 或者、如果电压低于3.5V、是否仍应使用电压检测器切断电源?
您能解释一下 IC 何时使用 LDO 模式吗? 升压选项是 LDO 模式还是开关模式?
我看了一份报告《使用 bq25606设计独立单节3A 充电器》,报告说如果我想使用 ILIM 引脚,D+/-线路应该悬空:
“如果应用程序中未使用 USB 相关功能,用户应如何处理 D+、Dpins? 为了使用 ILIM 引脚、充电器必须将 D+/D-检测为未知适配器。 使 D+和 D 引脚保持悬空以执行此操作。 短接 D+和 D-会将输入检测为 DCP 类型的适配器,自动将输入电流限制设置为2.4A。”
谢谢你。
此致、
Emilija