This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196EVM-600评估板

Guru**** 2595350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196EVM-600, TPS61199, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750006/tps61196-tps61196evm-600-evaluation-board

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61199

我使用 TPS61196EVM-600评估板的6通道输出来驱动8个背光 LED 灯串

Vin =12v

通过将 R7更改为130K (OVP)、Vout=40V

通过将 R26更改为51k (ISET)、IOUT/通道= 100mA

PWM=100%

TPS61196EVM-600评估板具有用于驱动最多6个 LED 灯串的输出通道。

因此、为了驱动8个背光 LED 灯串、我将8个背光 LED 灯串分成4组、每组2个背光 LED 灯串。

我将4组连接到 TPS61196EVM-600评估板的6个输出通道中的4个。

TPS61196EVM-600评估板的其他2个未使用的输出通道通过跳线禁用。

是否允许使用 TPS61196EVM-600评估板以这种方式驱动 LED 灯串

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    是的、您可以通过这种方式进行配置。 BTW、您的详细应用是什么? 如果您需要8个通道,则可以使用 TPS61199。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的快速回复和对 TPS61199的建议。

    我的应用要求是驱动 LCD 监视器的背光单元。

    背光单元有8个 LED 灯串、40V 和大约60mA/灯串、PWM=100%

    令我担忧的是、6个 TPS61196评估板中的3个在加电测试期间停止工作。

    我们使用具有220V 输入和12V、5A 输出的便携式电源(如笔记本电脑电源)。

    然后、12v 用作 TPS61196评估板的输入。

    通过关闭/打开220V 电源进行几次断电/加电测试后、我们注意到一些 TPS61196评估板将停止工作。

    引脚24 GDRV 处不再有开关信号。

    以下是非工作板的测量值;

    R7=130K、 R26=82k、对电路板的其余部分没有变化

    引脚1 (UVLO)= 1v8

    PIN2 (EN)= 6v1

    引脚3/4/5/6/7/8 (PWM 1/2/3/4/5/6/)= 6v1

    引脚11 (IFBV)= 370mV

    引脚19 (OVP)= 850mV

    PIN21 (REF)= 2v74

    引脚23 (ISNS)= 110mV

    引脚25 (VDD)= 6v1

    引脚27 (故障)= 5v85

    引脚28 (Vin)= 12V

    TP3 (Vout)= 12V

    引脚12 (IFB1)请参见下面的

    引脚13 (IFB2)请参见下面的

    引脚14 (IFB3)请参见下面的

    引脚15 (IFB4)请参见下面的

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您可以放弃我之前发送的引脚12至引脚15 (IFB1至 IFB4)的测量值。
    示波器波形是由 LCD TCON 串扰引起的。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是工作板与非工作板的测量结果

    绿色-> PIN2 (EN)

    紫色->引脚12 (IFB1)

    红色-> TP3 (输出电压)

    工作板

    不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的详细描述和波形。 我不确定您的电路板上发生了什么。 但我有一些建议:
    (1)。 由于"故障"信号为高电平、这意味着它不会启动或发生了一些故障。
    (2)。 我需要您观察"VIN"、"UVLO"、"EN"、"PWM"信号、在您加电/接通220V 电源时可能会出现一些问题;
    (3)。 由于您使用220V 适配器为电路板供电、您是否可以尝试使用直流电源来检查是否仍有相同的问题?
    (4)。 我建议您将数据表上的"图20上电排序"与不工作的电路板进行比较。 它可能为您提供调试电路板的理想选择。
    期待您的好消息。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    再次感谢您的快速回复。

    让我首先回答(2)和(3)

    一旦电路板处于非工作状态、它将保持非工作状态、使用220V 适配器或工作台直流电源不会产生任何不同。

    但是、启动时会有所不同、220V 适配器启动速度更快、工作台直流电源启动速度更慢。

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    紫色->中文

    红色-> PWM (1/2/3/4)

    下面是具有非工作板的工作台直流电源

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    紫色->中文

    红色-> PWM (1/2/3/4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考(4)、比较"图20上电序列"、

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> Vref

    紫色->中文

    红色-> IFB4

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> Vref

    紫色->中文

    红色-> UVLO

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    红色-> UVLO

    黄色-> Vref

    紫色->故障

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    红色-> UVLO

    黄色-> Vref

    紫色-> PWM6

    下面是220V 适配器、其电路板不工作

    绿色->输入电压(TP1)

    红色-> UVLO

    黄色-> Vref

    紫色->开关(引脚24 GDRV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应答(1),
    似乎标记了故障、因此 TPS61196未启动、但仍具有不工作的电路板。
    我还不清楚哪种错误。
    但是、在220V 适配器的关断/导通测试期间产生的故障。
    是否存在与电容器衰减相关的最小关断/导通周期时间?
    我希望您能让我深入了解可能的故障是什么?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是使用220V 适配器和工作板进行的测量。

    在每次测量之间、所有板载电容器都完全放电。

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    红色-> Vref

    紫色->中文

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    红色-> Vref

    紫色->故障

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    红色-> Vref

    紫色-> PWM1

    绿色->输入电压(TP1)

    黄色-> UVLO

    红色-> Vref

    紫色-> IFB4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我可以通过很多波形来了解这种情况。 但我对您有一些建议:
    (1)对于无工作板、这意味着"IFBx"引脚没有用于"未使用通道检测"的输出电流、我猜"VDD"可能会有一些错误;
    (2)我建议您更换好电路板上的 IC、并确认它是否正常工作?
    (3)。 我建议您在不更改的情况下使用原始 EVM 板来测试是否再次发生? 谢谢。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    (2)我已经申请了 TPS61196的芯片样片、以便我可以替换不工作的宽幅芯片、希望它们很快就能送达。

    (3)对于在不对 TPS61196电路板进行修改(R7=>130k 和 R26=>51k)的情况下进行测试可能是不可能的、因为背光单元需要 Vin=40V 左右和 Iin (max)=80mA/LED 灯串

    我猜是 TPS61196在不工作的电路板上损坏、而不是电路板本身。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    好的、期待您的好消息。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您是否对 TPS61196为何仅通过关闭/打开输入电压而受损有任何解释? 假设 TPS61196是不工作电路板上的损坏部件。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    很抱歉、我对这种潜在的消磁没有太多的容差、当您获取样片时、我建议您使用直流电源、您可以尝试缩短软启动时间。 您可以在有任何更新时告诉我。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我还在等待 TPS61196芯片、同时我启动并运行 TPS61199评估板。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    好的、如果您有任何问题、请告诉我。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    顺便说一下、我已经填写了 TPS61196样片申请、但到目前为止、我没有收到 TI 的回复。

    根据该网站的信息、我应该在2个工作日内收到一封电子邮件回复。

    无论如何、我们现在正式购买芯片。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它对通过断电/打开来断开 TPS61196评估板/芯片不是很有信心。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们能够使用实验室工作台电源重现故障模式、因此不仅便携式电源发生了故障。

    我们怀疑故障可能是由于闩锁造成的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们在 TPS61196评估板上注意到、如果在断电后且板载电容器电压未放电、TPS61196可能会因加电而损坏。

    在板载电容器电压放电后、TPS61196可安全地再次上电。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    是否确定 IC 已损坏? 它可能会锁存? 对于板载电容器未放电,可能需要更多的放电时间,您可以尝试,也可以使用电阻器向输出添加放电路径。 这可能有助于解决 TI 的问题。 谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如我已经多次提到的、它们被损坏了100%。
    他们完全无法拯救。

    我更换了 IC、评估板将再次工作。

    正如我多次尝试指出的那样、如果板载电容器未放电、TPS61196将会因加电而损坏。
    为什么 IC 可能会这样损坏是很奇怪的、我没有得到任何解释。
    设计或应用中存在固有的缺陷。

    此时、我们需要等待大约3分钟、然后在断电后上电。
    对于大规模生产、这是不可能的!

    更重要的是根本原因无法确定。