This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:配置问题

Guru**** 2589390 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749691/bq27441-g1-configuration-problem

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

你(们)好

我对以下问题有一些疑问

1)我们能否配置或是更改 guage cc_gain 并将8000mAh 容量配置为10000mAh 电量监测的有效方法。

2) 2)我能够通过读取标志寄存器来检测电池的插入和移除。 之后、我将根据电池规格10000mAh 配置电量监测计。

但是、当存在电池充电器电压时、如果我取出并插入电池、在配置完成后、电池的剩余电量和完全充电容量将相同。 我没有任何参考原理图来检查它们是否与我的原理图有任何问题。

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -cc 增益与电量计可以处理的容量无关。
    如果您使用的电池与设计的电池不同、则需要从头开始重新配置设备
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    谢谢你的回答,你能告诉我我刚才提到的第二点吗???
    此致
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您在第二个问题中提出的问题。 如果您遇到精度问题、则需要使用我们的在线工具 gpcchem 来确定此监测计是否适合您的应用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    很抱歉、在 IC 初始化期间、如果它们是在 SRP 和 SRN 之间流动的充电电流、则会影响我的电池的剩余设计容量。

    那么,我可以在这种情况下进行初始化,还是不能进行????

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计将初始化、但其精度不如无电流时。 要使用此监测计、您需要使用 GPCCHEM 执行 CHEM ID 匹配、然后在中对这些参数以及电池参数进行编程。 之后、您必须执行一个学习周期。 那么您可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池

    我不使用评估板、 我有一个安装了此 IC 的板、根据 IC 的读数 、我正在控制电源。  因此、当我为电路板通电时、我将读取电池读数、如温度、 电压、设计容量和剩余设计容量、现在根据再设计容量、我为其他一些外设通电、 那么它们的任何工作方式是否都如此???

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    是的、您可以这么做。 我所说的是、将会有一个小误差。 这不会像您在此处提到的那样大到阻止您为器件加电。 我建议您设置保留容量级别、以便在电池电量耗尽时正常关闭电路。 它的作用是计算 RM、FCC 将容量(例如20-40mAh)保留为系统关机的备用电源。 因此、当真正的 RM 达到保留容量时、系统会指示0% RSOC。 这可用于启动关断。 这就是笔记本电脑通常的工作方式。