请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
你(们)好
我对以下问题有一些疑问
1)我们能否配置或是更改 guage cc_gain 并将8000mAh 容量配置为10000mAh 电量监测的有效方法。
2) 2)我能够通过读取标志寄存器来检测电池的插入和移除。 之后、我将根据电池规格10000mAh 配置电量监测计。
但是、当存在电池充电器电压时、如果我取出并插入电池、在配置完成后、电池的剩余电量和完全充电容量将相同。 我没有任何参考原理图来检查它们是否与我的原理图有任何问题。
此致
Harish