我将 UCC28700-Q1用于直流/直流转换器。 设计的电路与 IC 数据表(第17页)中提到的典型应用电路相同、该电路针对 Vdd= 12V 的直流/直流转换器进行了修改
但是、在测试电路时、控制器 Vdd 引脚上的电压(相对于接地)在 UVLO 阈值之间持续变化、即8至21V。 (在达到21伏后、它再次恢复到8伏、并开始增加到21伏)
这是不提供开关波的原因吗?
分别测试 UCC28700-Q1控制器的步骤是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 UCC28700-Q1用于直流/直流转换器。 设计的电路与 IC 数据表(第17页)中提到的典型应用电路相同、该电路针对 Vdd= 12V 的直流/直流转换器进行了修改
但是、在测试电路时、控制器 Vdd 引脚上的电压(相对于接地)在 UVLO 阈值之间持续变化、即8至21V。 (在达到21伏后、它再次恢复到8伏、并开始增加到21伏)
这是不提供开关波的原因吗?
分别测试 UCC28700-Q1控制器的步骤是什么?
感谢你的帮助。
我已经通过在外部施加12V VDD 电源来测试电路、还检查了 VS 引脚电压、但控制器仍然不产生 DRV 信号。
以下是一些观察结果:
引脚 VDD 处的电压与接地端的电压= 11.7V
引脚上的电压与接地端的电压= 4.05V
设计规格:
VIN (最小值)= 250 Vdc
Vin (最大值)= 400 Vdc
Vout= 12 Vdc、Iout= 0.8 A
所需的最大开关频率:100KHz
目标效率:90%
最大占空比(Dmax)= 0.465的断续导通模式
二极管压降= 0.5V
变压器匝数比(NPS)= 22:1
变压器匝数比(NPA)= 22:1
初级侧匝数= 222
次级侧匝数= 10
辅助= 10时的匝数