This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:控制器 IC 不提供开关波

Guru**** 2589990 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747625/ucc28700-q1-controller-ic-doesn-t-providing-switching-wave

器件型号:UCC28700-Q1

我将 UCC28700-Q1用于直流/直流转换器。 设计的电路与 IC 数据表(第17页)中提到的典型应用电路相同、该电路针对 Vdd= 12V 的直流/直流转换器进行了修改

但是、在测试电路时、控制器 Vdd 引脚上的电压(相对于接地)在 UVLO 阈值之间持续变化、即8至21V。 (在达到21伏后、它再次恢复到8伏、并开始增加到21伏)

这是不提供开关波的原因吗?  

分别测试 UCC28700-Q1控制器的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal、您好!

    感谢您关注 UCC28700-Q1。
    当 Vdd 电压处于 VDD 打开和关闭阈值内时、控制器应产生 DRV 信号。 请附加一些波形以进一步了解:VDD 电压、DRV 电压、VS 引脚电压。
    您可以通过在外部连接12V VDD 电源来测试这一点、并查看输出的调节是否是这里的问题。 此外、您还可以检查 VS 引脚电压、以确保控制器未处于 OV 故障模式。
    请分享您的设计规格和应用原理图。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我已经通过在外部施加12V VDD 电源来测试电路、还检查了 VS 引脚电压、但控制器仍然不产生 DRV 信号。

    以下是一些观察结果:

    引脚 VDD 处的电压与接地端的电压= 11.7V  

    引脚上的电压与接地端的电压= 4.05V

    设计规格:

    VIN (最小值)= 250 Vdc

    Vin (最大值)= 400 Vdc

    Vout= 12 VdcIout= 0.8 A  

    所需的最大开关频率:100KHz

    目标效率:90%

    最大占空比(Dmax)= 0.465的断续导通模式

    二极管压降= 0.5V

    变压器匝数比(NPS)= 22:1

    变压器匝数比(NPA)= 22:1

    初级侧匝数= 222

    次级侧匝数= 10

    辅助= 10时的匝数

    我还附上了相同的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我的错误是 VDD 开启阈值为21V (在上一条消息中键入错误:12V)、请将外部电源增加到21V 以启用启动。
    需要注意的是、如果控制器不产生任何 DRV 信号、则 VS 引脚上应该没有电压、因为该引脚会感测输出。 您可以附加 VS 引脚波形吗? 我还想查看启动时的 VDD 和 DRV 引脚波形。
    如果控制器仍不产生 DRV 信号、则应检查控制器是否处于任何故障状态。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的建议、我在外部施加了25伏 VDD 电源、并检查了 VS 引脚电压。 但控制器仍然不会产生 DRV 信号。

    我无法记录波形、但下面是一些观察结果、VDC (IN)=250V、VDD (外部)=25V

    VDD 引脚处的电压与接地端的电压= 24.2V

    VS 引脚上的电压与接地端的电压= 3.8V

    DRV 引脚上的电压与接地端的电压= 0V  

    下面是我使用的测试设置的电路图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难理解为什么这不是在开环条件下运行、您是否尝试交换控制器? 控制器不应产生 DRV 的唯一原因是在故障条件下、它不是线路故障、也不是 OV 故障。 要检查过流故障、请检查 CS 引脚的电压(这是一个非常敏感的引脚、我建议对其进行探测)

    为了更好地了解问题、请分享 VDD (21V)、DRV、VS 引脚的波形。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD (25V)、VS、DRV 和 CS 的波形如下:

    VDD

    2.与


    DRV


    4. CS



    只需施加 VDD (25V)并测试 DRV 信号、是否可以单独测试 UCC28700-Q1? 如果是、则 VS 和 CS 引脚的状态应为怎样。 我想 VS 将通过计算得出的分压器直接施加、但我们如何确保 CS 引脚的状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮我解决这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal、您好!

    对延迟答复表示歉意。

    是如果您在 VCC 处提供恒定直流、则控制器应生成 DRV 脉冲、 这里需要注意的是、如果 VS 引脚处于调节状态、并且 CS 引脚电压远低于 OC 阈值、则唯一可能导致控制器不切换的剩余故障是线路或温度故障。
    此外、该 CS 波形也不是很有用、请放大以查看正确的形状和信号幅度。

    您能否检查控制器上的初级电流和温度? 控制器是否可能在您之前的测试中损坏? 我建议您务必更换控制器。

    此致、

    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    我们如何控制线路或温度故障?

    在测试时、我还注意到通过控制器接地(GND 引脚)线的电流增加到3A。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal、您好!

    如果您在 GND 引脚中看到3A、则控制 器肯定会死区、您可以自行查看电源电压是否正确、VS 引脚的功率需求是否高、那么控制器不会停止以生成 DRV 脉冲。  

    请使用随附的 Excel 计算器快速重新查看您的规格、检查组件值并更换控制器。  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经使用新控制器测试了电路的修改值、根据 Excel 文件、但控制器的 GND 引脚电流仍然大约为3A、并且没有 DRV 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshal、您好!

    如果您认为 WebEx 电话更适合、我们可以通过这种方式更快地进行。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    GND 过流问题得到解决。 这是因为使用非隔离式示波器进行测量。
    现在、开关控制器为非常小的内径验证 DRV 信号(即当 VDD 上的电压在9至21V 之间变化时)。