Other Parts Discussed in Thread: BQ24031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24031 你(们)好
我的 BQ24031芯片有问题。 它是两个充电过程、即恒定电流 和恒定电压。 但是、数据表没有提到在恒定电流中充电多少伏、然后再转移到恒定压力。在我的产品应用中、在快速充电过程中、电流将随着恒定电流阶段电压上升到3.85V 而降低。 从芯片数据表中可以看出、电流在4.1伏时开始下降。 但是、在我的设计中、电流开始在3.85伏下降。为什么? 此芯片的恒流转换更改为恒压状态、电池电压值为?μ A 我需要一些帮助、谢谢您、金兴、王