This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:BQ24031调节电流和调节电压转换

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748026/bq24031-bq24031-regulation-current-and-regulation-voltage-conversion

器件型号:BQ24031

你(们)好  

我的 BQ24031芯片有问题。  它是两个充电过程、即恒定电流 和恒定电压。  但是、数据表没有提到在恒定电流中充电多少伏、然后再转移到恒定压力。在我的产品应用中、在快速充电过程中、电流将随着恒定电流阶段电压上升到3.85V 而降低。  从芯片数据表中可以看出、电流在4.1伏时开始下降。  但是、在我的设计中、电流开始在3.85伏下降。为什么? 此芯片的恒流转换更改为恒压状态、电池电压值为?μ A 我需要一些帮助、谢谢您、金兴、王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    您的电池的最大充电电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem
    感谢您的回答。 电池:1700mAh/3.7V,最大充电电压:4.2V

    此致
    王志兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流在恒定电流阶段降低的唯一原因是输出负载+充电电流高于输入电流限制、或者在热调节期间或器件进入 DPPM 模式。 当您在 CC 模式下看到此电流下降时、输出负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem
    在我的设计参数中、CC 模式下的充电电流约为320mAh,CC 模式下的负载输出电流约为70mA@电流下降。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现此问题时、您能否发布 VIN、IBAT 和 VOUT 的示波器截图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、金兴、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。