This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:根本原因不存在 VSYS 和 Vbat

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747505/bq25703a-vsys-and-vbat-was-absent-to-root-cause

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好,先生。

我们将适配器插在 BQ25703A EVM 中,但没有连接电池,但 VSYS 和 Vbat 为6V,

对于另一个自定义 PCBA,(2S1P 7.3V,2850mA)

Vbus.VDDA (CELL_BATPRESZ).Hi-Z 和 CHRG_OK 全部存在、

这种`s 不存在 VSYS 和 Vbat 的原因,两个电路板之间的区别是什么?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    您能解释一下" Hi-Z"是什么意思吗?  您是说 ILIM_HIZ < 0.4V 吗?  因为这会使器件处于高阻态、并会解释为什么 VSYS/VBATT 上没有电压。  

    您能否使用 BQStudio 的"保存寄存器"按钮捕获器件上的寄存器并将其连接到此线程?  此外、请尽可能多地提供定制电路板的原理图。  我需要更好地了解系统的状态、以确定为什么您看不到 VSYS/Vbat 上的电压。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Steve。

    抱歉、应该说 VILIM_HIZ = 2.2V 输入电流调节设置为3000mA

    VSYS 和 Vbat 是否存在而不进行主机 I2C 通信,对吧?

     CELL_BATPRES R27/R36比率固定为0.4 -> 2节。

    您是否尽可能分享25703A 步行流程图?  谢谢

    感谢你的帮助  

    e2e.ti.com/.../bq25703a-schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Philip、

    PMOS 器件朝向错误的方向(Q5)。 相反、FET 体二极管的正向方向应从电池侧指向系统侧。 我不确定、但这可能会影响 VSYS 的调节。 您可以通过读取充电器寄存器并将其发布到此处进行检查。

    我想查看充电状态寄存器正在读取什么内容。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Joel、。

    读取 ICO 和 VINDPM 位为0、充电正常在 100~300mSec 内重复切换到高/低/高/低、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Philip、

    翻转电感器是否允许系统正确调节? 您还可以尝试简单地删除它、并查看 VSYS 是否活跃。

    有位可禁用 BATFET、但逻辑会关闭、因为它尝试将 FET 的栅极拉至 VSYS、而是拉取漏极。 除此之外、当转换器运行时、VSYS 调节环路依赖于将电压调节到高于电池电压的水平。

    您还提到了 VINDPM。 检查您是否可以将寄存器设置中的 VINDPM 阈值更改为较低的值。 如果输入电压足够接近或低于该阈值、这可能会导致 VSYS 无法调节。

    我还会要求您检查该状态寄存器的其他8个位。 它们应具有各种故障(请参阅 I2C 地址= 20h)。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。