主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你(们)好,先生。
我们将适配器插在 BQ25703A EVM 中,但没有连接电池,但 VSYS 和 Vbat 为6V,
对于另一个自定义 PCBA,(2S1P 7.3V,2850mA)
Vbus.VDDA (CELL_BATPRESZ).Hi-Z 和 CHRG_OK 全部存在、
这种`s 不存在 VSYS 和 Vbat 的原因,两个电路板之间的区别是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生。
我们将适配器插在 BQ25703A EVM 中,但没有连接电池,但 VSYS 和 Vbat 为6V,
对于另一个自定义 PCBA,(2S1P 7.3V,2850mA)
Vbus.VDDA (CELL_BATPRESZ).Hi-Z 和 CHRG_OK 全部存在、
这种`s 不存在 VSYS 和 Vbat 的原因,两个电路板之间的区别是什么?
谢谢
您好、Philip、
您能解释一下" Hi-Z"是什么意思吗? 您是说 ILIM_HIZ < 0.4V 吗? 因为这会使器件处于高阻态、并会解释为什么 VSYS/VBATT 上没有电压。
您能否使用 BQStudio 的"保存寄存器"按钮捕获器件上的寄存器并将其连接到此线程? 此外、请尽可能多地提供定制电路板的原理图。 我需要更好地了解系统的状态、以确定为什么您看不到 VSYS/Vbat 上的电压。
此致、
Steve
是的、Steve。
抱歉、应该说 VILIM_HIZ = 2.2V 输入电流调节设置为3000mA
VSYS 和 Vbat 是否存在而不进行主机 I2C 通信,对吧?
CELL_BATPRES R27/R36比率固定为0.4 -> 2节。
您是否尽可能分享25703A 步行流程图? 谢谢
感谢你的帮助