This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751249/ucc28951-ucc28951-issue

器件型号:UCC28951

图1是 UCC28951数据表中的设计。 我的问题是像图2这样的设计是否正常? 期待 TI 的各位回答、谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5784749

    图1正确、图2将不起作用、因为初级极性已更改、但次级同步整流器的极性未更改。 如果您使用整流器二极管而不是同步整流器、图2将起作用。

    请向我确认、您在德州仪器数据表中没有找到图2 -如果您找到了、请告诉我在哪里、我会得到更正。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5784749

    我将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、可以重新打开它。 或者您可以打开一个新的线程。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图2只是从我的角度来看、而不是在 TI 数据表中。 感谢你的答复。