This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有关跳过开关脉冲的咨询

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, TPS2373, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743531/ucc2897a-inquiries-about-skip-the-switching-puls

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP20878TPS2373UCC2897

你(们)好

我的客户参考 PMP20878来设计 PoE 802.3bt PD 电路。

在 PMP20878电路中、它们更改了 L6直接连接、C46更改为22uF*2ea。

在上面的设置中、我看到了在上电时跳过脉冲的波形、如下所示。

[ Ch1 (黄色): TPS2373-VC 输入  Ch2 (蓝色): UCC2897A-VDD / Ch3 (粉色):Q16的 VDS / CH4 (绿色): UCC2897A-FB ]

因此、他们将 C46更改为10uF。

当它执行此操作时、不会出现在上电时跳过脉冲的事件。

Ch1 (黄色): TPS2373-VC 输入  /   Ch2 (蓝色): UCC2897A-VDD /  Ch3 (粉色):Q16的 VDS /  CH4 (绿色): UCC2897A-FB ]

TPS2373的 VC-OUT 电压高于 UCC2897的8V 最小工作电压。

请说明其工作原理如上所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    您在 PMP20878参考设计中发现了什么问题?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    很抱歉、E2E 论坛存在一些问题、我无法查看您的帖子。
    我现在可以正确地查看它。

    L6是 UCC2897A 偏置电源上的滤波电感器、C46是辅助栅极驱动 FET 上的直流去耦电容器。
    我想您的意思是 L6未安装、C49的值从0.1uF 更改为两个22uF 电容器。
    发生这种情况时、启动波形会跳过脉冲。
    这是正确的吗?
    然后、C49的值(不是您写入的 C46)更改为10uF (同样、在未安装 L6的情况下)、并且启动顺畅。
    这是正确的吗?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John
    是的、你是对的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 John
    客户对延迟回复不满意。
    他们要求在本周内得到回复。
    如果您愿意、我将为您分享客户电路。
    但是、我只能通过电子邮件共享。
    我希望您本周能为我提供一个解决方案。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    VDD 的绝对最大额定值为16.5V、看起来在该第一个示波器波形中已达到该限值。
    启动时、辅助绕组上的电压将对 C49进行峰值充电。 漏电感往往会在 C46上提供过压。
    L6将发挥作用来消除此尖峰、因此移除 L6不是一个好主意。 您可以使用小电阻器(小于100欧姆值)替代 L6
    降低 C49的值也有助于快速消散该峰值电压。
    因此、您可以选择添加小型 LC 或 RC 滤波器、减少辅助绕组上的泄漏或在电源上添加小型线性稳压器。
    这应该可以实现平稳启动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    该电路中的 VDD 最大电压为14.7V、IC 限制电压不会达到16.5V。
    此外、初始启动时的 Vdd 电压由 TPS2373-4 IC 的内部稳压器提供。
    启动后、它向变压器辅助电源供电。
    变压器辅助装置的电压约为12V。
    它们为 L6位置设计了22欧姆电阻。

    1.当 Vdd 高于 UCC2897的典型 UVLO 电压(8V)时、为什么跳过开关?

    2.当 C64将10uF 更改为44uF (22uF*2ea)时,为什么不会跳过开关?

    3.如果 UCC2897的 VDD 为16.4V,它是否会停止开关?

    上一个问题中存在错误、因此请按以下方式进行更正。
    我将 C64误解为 C46。
    因此,请检查“当 C64将10uF 更改为44uF (22uF*2ea)时,为什么不会跳过开关?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查并回复。
    我的客户很累、等了很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果我  对事件的理解是准确的、那么您已经修改了仅 为 UCC2897A 提供偏置电源的电路部分
    在一个配置中存在问题、而在另一个配置中则没有问题。
    如果此评估结果准确、我的结论是电压不是 UCC2897A 所需的正确电平。

    但是、由于您尚未提供具有精确示波器图 的完整设计原理图、因此可能存在其他因素影响此测试结果。
    根据所提供的数据、我认为 VDD 输入上的电压存在问题、导致启动问题、您应该关注这一问题。
    请告诉我这些测试的结果。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们联系了设计人员进行此参考设计,这是他的回复:

    "在 TPS2373 PD 控制器中使用启动稳压器时、我们发现此设计存在一些问题。  我将在下周晚些时候在实验室中查看这一情况。  完成一些测试后、我可以更好地回答 E2E 帖子。

    谢谢、

    David Strasser"

    正如他承诺的那样、他将在下周回复您的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Griffin

    如果您已完成 TPS2373中的启动稳压器检查、请与我分享结果。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是 电流限制在 开启时跳闸。  由于 L6短接、因此没有任何限制为偏置电容充电的电流。  更改为更大的偏置电容会延长充电脉冲的持续时间并触发电流限制。  这可能有助于增加串联电阻器的值以限制电流、但这也会增加电阻器中的稳态功率耗散。  由于这是一个正向转换器、因此最好使用电感器 L6和与次级整流器/滤波器类似的第二个二极管。