This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:bq51050BEVM-764 WPC 合规性故障

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748514/bq51050b-bq51050bevm-764-wpc-compliance-failure

器件型号:BQ51050B

bq51050BEVM-764数据表声明了 WPC 合规性。 当我们使用 CATS2系统(NOK9)测试合规性时、EVM 开箱即用未通过测试第3部分:请求#57。 接收到的功率-350mW 应小于或等于发送的功率小于或等于接收到的功率。

我们返回并测试了 EVM、因为我们的电路板未通过相同的测试。

您是否了解此问题、是否有人解释或修复了此问题? 谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    很抱歉你遇到问题。 TI 的无线充电器支持团队将于11月26日星期一至感恩节假期结束。 我希望您能等到那时。

    快乐的假期!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    很抱歉、我们在 BQ51050B EVM 上检查您遇到的问题。

    您报告的问题与 FOD 校准有关、参数由 R-FOD 和 R-OS 设置(数据表中的图32)。
    需要在每个新设计上运行校准程序以设置值。 相关步骤、请参见 BQ51050B 工具与软件中的以下链接:
    www.ti.com/lit/zip/sluc577
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    您能否描述 BQ51050B EVM 测试期间的负载条件?
    我们正在运行其他测试、尝试重复报告的-350mW 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    您的设备认证是否有更新?