请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B bq51050BEVM-764数据表声明了 WPC 合规性。 当我们使用 CATS2系统(NOK9)测试合规性时、EVM 开箱即用未通过测试第3部分:请求#57。 接收到的功率-350mW 应小于或等于发送的功率小于或等于接收到的功率。
我们返回并测试了 EVM、因为我们的电路板未通过相同的测试。
您是否了解此问题、是否有人解释或修复了此问题? 谢谢。
Mike