This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:仅通过复位操作加电可以获取 SOC 值

Guru**** 2587905 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750960/bq34z100-g1-power-on-only-with-reset-action-can-get-soc-value

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

嗨、大家好

我们的客户将 BQ34Z100G1用于 铅酸电池。 单个铅酸电池为12V 23Ah、它有6节电池、每个电池的电压为2V。

系统总共有6节电池、72V23Ah。 客户已对其文件进行编程。 但是、每次他们打开该系统的电源(这意味着在我们的 IC 上使用电池电源)时、他们都无法读取 SOC 值。 SoC=0%。 当他们发送重置订单时、他们将获得正确的 SOC 值。  请参阅以下原理图及其程序 file.e2e.ti.com/.../BQ34Z10Firmware20180921.zipe2e.ti.com/.../SteelDust_5F00_BFG_5F00_V0.5.pdf

您能帮我们解决这个问题。 是否存在任何不正确的寄存器定义? 如何使用我们的 EVM 重现此问题?我们需要更改哪个寄存器?

这是非常紧急的情况、非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    感谢您的信息。 由于当前负载、我将于明天(星期四)提供 EOD 的更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点:

    电池总电压为72V。 但我们的 BQ34Z100G1只能支持65V。 因此、客户只需通过 分压电阻器将一半电压转换为36V。 电池单元设置为18节。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bryan
    是否有此更新?
    谢谢
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    您能否共享一个 gg 文件、以便我快速查看您的设置并提供建议。

    同时、客户可以回答以下问题:
    -是否使用 gpcchem 为其铅酸电池识别了正确的化学 ID?
    -他们是否运行了学习周期以确保监测计正确了解 Qmax 和 RA 表?
    -gg 文件中设置的单元格数应正确反映所使用的单元格数,即使您进行了缩放。 您是否遵循了以下应用手册中的说明:
    www.ti.com/.../slua760.pdf


    请仔细回答这些问题、因为这将帮助您使电量监测计正常工作

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    您可以检查我的问题。GG 文件位于原理图旁边。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Pengfei

    没有附加 gg 文件。 所附的文件要求我在我目前没有的电路板上进行编程。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只有程序文件。 什么是 GG 文件?
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    gg 文件是一个包含您的设置的文本文件。可以通过转至 bqstudio 的 datamemory 选项卡并单击导出按钮来提取该文件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对吗?

    e2e.ti.com/.../bq34z100g1gg.7z

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pengfei:

    如果执行电压调节、请确保所有带电压的值均已调整。

    如需更多信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slua760

    此致、
    Bryan Kahler