主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO
嗨、大家好
我们的客户将 BQ34Z100G1用于 铅酸电池。 单个铅酸电池为12V 23Ah、它有6节电池、每个电池的电压为2V。
系统总共有6节电池、72V23Ah。 客户已对其文件进行编程。 但是、每次他们打开该系统的电源(这意味着在我们的 IC 上使用电池电源)时、他们都无法读取 SOC 值。 SoC=0%。 当他们发送重置订单时、他们将获得正确的 SOC 值。 请参阅以下原理图及其程序 file.e2e.ti.com/.../BQ34Z10Firmware20180921.zipe2e.ti.com/.../SteelDust_5F00_BFG_5F00_V0.5.pdf
您能帮我们解决这个问题。 是否存在任何不正确的寄存器定义? 如何使用我们的 EVM 重现此问题?我们需要更改哪个寄存器?
这是非常紧急的情况、非常感谢您的反馈。
谢谢
-彭芬