This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:选择电池电量监测计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ34Z100-G1, BQ3060, BQ40Z50-R2, BQ2947, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744741/bq34z100-choose-battery-gas-gauge

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ24133BQ3060BQ40Z50-R2BQ2947BQ4050

我想设计一款便携式设备、现在选择7.4V 、其中包含2节 4.2V/节 全充电电池、6000mAh 锂电池、适配器输入电压为12V 3A、专家向我介绍了 BQ24133。

除了,外、您还能向    我介绍 bq34z100-G1等锂离子电池电量监测计吗??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 此处的参数搜索引擎 、为您的应用确定最佳监测计。

    我已开始填写、但您需要完成一些参数(例如电量监测计的位置:电池组或系统中)才能对其进行微调。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不太理解您对电池的理解。如上图所示,其使用的监测计是窄 PCB 上的 BQ3060,但 TI 官方网站说 BQ3060不适合新设计,现在 我想  使用  bq34z100-G1来实现我的设计。  随附 的 pdf 是    我的设计、由我的同事 ,使用、但他说  PC 无法通过 IIC,向 bq34z100-G1写入任何内容、那么 您能帮助我了解电路设计有什么问题吗?   此外、如果我想配置 bq34z100-G1、 应该知道哪些参数?

    e2e.ti.com/.../Gauge_2600_Charge.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试更换电池组侧电量监测计 bq3060、我建议您查看 bq40z50-R2

    如需培训、请观看 此处提供的视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,David、感恩节快乐!
    第二,如果我仍然想使用 bq34z100-G1、我上传的设计电路是否有问题?需要改进吗?
    第三个,是 bq34z100-G1能够提供保护,我认为它只是一个测量仪表?
    ,、在 bq40z50-R2设计中、如果需要使用 bq2947、则还使用了 BQ2947 μ H。

    第五,我想 知道 我是否使用 AM335X 平台,是否可以将 SMBD 和 SMBC 信号连接 到 IIC 总线?或其他总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4973896:

    1) 1)感谢您的热情祝愿。 我已将这些问题转给 David -由于所提出问题的复杂性/技术性质、他已要求我回答您的其余问题。

    2) 2)对于2S-4S 电池组侧电量监测计、bq40z50-R2是值得考虑的器件。 在替换 bq3060时、bq4050或 bq40z50-R2具有比 bq34z100-G1更多的特性奇偶校验。

    3) 3) bq40z50-R2提供保护、也是一种监测计。 bq34z100-G1只是一个监测计、它利用了电池组电压。 bq40z50-R2能够监控每节电池的电压并提供保护。

    4) 4)在 EVM 上、bq2947用于基于硬件的次级保护、而 bq40z50-R2用于初级保护。 根据您的设计的安全要求、可使用二级保护。

    5) 5) AM335X 具有 python-smbus 集成、通常与 BeagleBone Black 等器件配合使用。 该封装通常用于100kHz 及以下的 i2c、但首先是 SBMUS 实现。 为了便于实现、最好将 I2C 和 SMBus 保持独立。 如果是合并的、则需要分析总线上所有器件使用的命令、以确保不会发生冲突。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好    ,我想n‘t 我是否 使用 二级硬件,应该从   参考设计中删除哪些器件?在下面的 PIC 中,我可以删除用红色叉号标记的器件,对吧? 然后将保险丝连接到 GND。

                  ?,在 SLUUAV7B 文章中,原理图中的 S1是将器件从关断(WAKE)唤醒,如果我想移除 S1、如何唤醒



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4973896:

    有关简化电路、请参阅数据表和/或 EVM 中的应用原理图。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但由于 PCB 较小、我希望继续从基准电路上切断一些器件。 您能 不 能更  详细地向我解释一下?所附 的 设计 是2节(4.2V/节),但我移除了次级保护电路吗?您能  看  一下它 、 并告诉 我        这个设计是否有问题。

    第二, 为什么组件 RT2  与 rt1不同,我也想在   RT2上使用1206-t 封装设备 ?好的?e2e.ti.com/.../gauge.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4873896:

    监测计不需要次级保护电路即可运行、但出于安全考虑、您的设计和应用可能需要次级保护电路。 请确保您的设计符合应用所需的标准。

    在随附的 pdf 中、RT1和 RT2的用途不同。

    RT1是一个 PTC 热敏电阻、连接到 PTC。 它用于总体温度保护。

    RT2是一个 NTC 热敏电阻、连接到 TS1。 它用于监控电池1的温度。

    此致、
    Bryan Kahler