主题中讨论的其他器件:BQ24133、 BQ3060、 BQ40Z50-R2、 BQ2947、 BQ4050
我想设计一款便携式设备、现在选择7.4V 、其中包含2节 4.2V/节 全充电电池、6000mAh 锂电池、适配器输入电压为12V 3A、专家向我介绍了 BQ24133。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想设计一款便携式设备、现在选择7.4V 、其中包含2节 4.2V/节 全充电电池、6000mAh 锂电池、适配器输入电压为12V 3A、专家向我介绍了 BQ24133。
我不太理解您对电池的理解。如上图所示,其使用的监测计是窄 PCB 上的 BQ3060,但 TI 官方网站说 BQ3060不适合新设计,现在 我想 使用 bq34z100-G1来实现我的设计。 随附 的 pdf 是 我的设计、由我的同事 ,使用、但他说 PC 无法通过 IIC,向 bq34z100-G1写入任何内容、那么 您能帮助我了解电路设计有什么问题吗? 此外、如果我想配置 bq34z100-G1、 应该知道哪些参数?
您好!
如果您尝试更换电池组侧电量监测计 bq3060、我建议您查看 bq40z50-R2
如需培训、请观看 此处提供的视频
但由于 PCB 较小、我希望继续从基准电路上切断一些器件。 您能 不 能更 详细地向我解释一下?所附 的 设计 是2节(4.2V/节),但我移除了次级保护电路吗?您能 看 一下它 、 并告诉 我 这个设计是否有问题。
第二, 为什么组件 RT2 与 rt1不同,我也想在 RT2上使用1206-t 封装设备 ?好的?e2e.ti.com/.../gauge.pdf