请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM25118
您好、社区
我有一个 LM25118项目。 我使用的电路是数据表中的一个。 我唯一的改变是 FB 引脚上的电位器、用于调节24V 和12V 电压。
我的问题是此板的输出。 当我连接一个较低的负载时、我的输出下降至较低的电压、那么我更喜欢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.