This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载连接导致的输出问题 LM25118

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748800/output-problems-lm25118-by-load-connection

主题中讨论的其他器件:LM25118

您好、社区

我有一个 LM25118项目。 我使用的电路是数据表中的一个。 我唯一的改变是 FB 引脚上的电位器、用于调节24V 和12V 电压。

我的问题是此板的输出。 当我连接一个较低的负载时、我的输出下降至较低的电压、那么我更喜欢。

我的第一个注意事项是电感器会产生磁场、因此 Rsense 会将电路板置于电流限制范围内。 
为了排除这种情况、我将 Rsense 尽可能靠近芯片并使线路并联。 

但是、如果我承担较低的负载、这意味着输出下降的电流较高。



我获取 Rsense 的图形、以便在 Point 处看到非常大的电压峰值。

同时、我将拍摄 CS 和 CSG 点的照片。


这显示了 CSG 引脚的图形。 尽管这是在 CS 引脚上。


此时、我分离了接地轨道。 这在大多数情况下有助于防止压降。 不过、在升压模式下、当负载为3.3欧姆时、我会失去电压。 在降压模式下、我没有问题。 



这是用单独的方法来实现的。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您还可以分享原理图和 PCB 吗? 我们将检查组件选择和布局是否存在任何潜在风险。 布局通常非常关键。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为什么不将 IC 放置在同一 PCB 中。 开关电源转换器对寄生电感器很敏感、这主要是由布局造成的。
    寄生电感可能会导致很多意外行为。 因此、IC 控制引脚的外部组件需要靠近 IC。
    您是否可以更改布局? 请参阅 EVM 用户指南布局以构建 PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、问题是自我非常敏感、很快就会崩溃。 因此、为了快速交换此芯片、我们构建了一个外部电路板。
    
    欢迎
    Yasin 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    什么是自我? 当您说"分解"时、您是指 IC 损坏吗? 如果外部耦合电容器远离 IC、则 IC 很容易损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可