This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2832Y3DDCR 3V3稳压器输出在断电时具有振荡。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749947/lv2832y3ddcr-3v3-regulator-output-have-oscillaction-when-power-loss

您好 TI:

我对 LV2832Y3DD 稳压器有疑问。

当3V3稳压器输出关闭时、3V3将振荡、然后关闭。  该振荡跟随输入电压波形。

如果我更改为外部直流 电源 、但症状仍然存在。  

请参阅附件。

 

e2e.ti.com/.../LV2832-3V3-output-oscillation.docx

 

 

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4869703、

    当输入电源变为空载时、您的输入电源看起来会变平或略有增加、从而导致转换器重新启动。 串联电阻器 R325和 R326的值是多少?

    请注意、SHDN 波形(CH4)显示了每次关断时电压增加的情况。 SHDN 电阻分压器和电容器的值是多少?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    串联电阻器 R325和 R326的值为1R/2R。

    SHDN 电阻分压器 R971和 R912为100k/27K、电容值为0.1uF。

    我尝试移除电容、但结果相同。  

    此外、更改 SHDN 电阻分压器的比率并使 UVLO 点更高。

    UVLO 点越高  ,电压振荡就会消失。 但 UVLO 点过于接近系统 UV 点(10.4V 或更高)

    当执行一些 瞬态测试时、它将导致意外触发。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 相对于输入电压的430mV UVLO 迟滞、电源的输入阻抗过高。 请探测 VIN 引脚电压以验证在何处发生导通和关断 - UVLO 阈值为2.73V 导通和2.3V 关断。 IC 的 EN 引脚不是精密使能功能- EC 表指定了最大关闭电压为0.4V、最小打开电压为1.8V

    查看以下链接了解更多信息:
    www.ti.com/.../slva769a.pdf
    e2e.ti.com/.../understanding-undervoltage-lockout

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim:
    您提到的输入阻抗过高、当输入电流下降(触发 UVLO 和器件关闭)时、会使 UVLO 电压立即增加。
    您是否已建议输入阻抗值?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 R325和 R326系列电阻器设置为零欧姆? 这肯定会有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想在这个主题上跟你跟进。 您是否能够将电阻器更改为零欧姆?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您还有任何疑问、请打开一个新主题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn:

    我将使用全新的单元更改为零欧姆。

    实验将在本周内完成。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的确认。 请告诉我这是否会引起任何其他问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn:
    通过将 R325值更改为0.5欧姆可以解决该问题、我将找到适合最终使用的值。
    感谢 TI 支持!