您好 TI:
我对 LV2832Y3DD 稳压器有疑问。
当3V3稳压器输出关闭时、3V3将振荡、然后关闭。 该振荡跟随输入电压波形。
如果我更改为外部直流 电源 、但症状仍然存在。
请参阅附件。
e2e.ti.com/.../LV2832-3V3-output-oscillation.docx
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI:
我对 LV2832Y3DD 稳压器有疑问。
当3V3稳压器输出关闭时、3V3将振荡、然后关闭。 该振荡跟随输入电压波形。
如果我更改为外部直流 电源 、但症状仍然存在。
请参阅附件。
e2e.ti.com/.../LV2832-3V3-output-oscillation.docx
谢谢。
您好、Tim:
串联电阻器 R325和 R326的值为1R/2R。
SHDN 电阻分压器 R971和 R912为100k/27K、电容值为0.1uF。
我尝试移除电容、但结果相同。
此外、更改 SHDN 电阻分压器的比率并使 UVLO 点更高。
UVLO 点越高 ,电压振荡就会消失。 但 UVLO 点过于接近系统 UV 点(10.4V 或更高)
当执行一些 瞬态测试时、它将导致意外触发。
非常感谢。
感谢您的回复。 相对于输入电压的430mV UVLO 迟滞、电源的输入阻抗过高。 请探测 VIN 引脚电压以验证在何处发生导通和关断 - UVLO 阈值为2.73V 导通和2.3V 关断。 IC 的 EN 引脚不是精密使能功能- EC 表指定了最大关闭电压为0.4V、最小打开电压为1.8V
查看以下链接了解更多信息:
www.ti.com/.../slva769a.pdf
e2e.ti.com/.../understanding-undervoltage-lockout
此致、
Tim