请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
大家好、
我们在设计中选择了 BQ27411-G1A FG。 我们的电池特性如下所示。
我们将并联使用2节电池。 3.7V/5200mAh 电池。
设计电压为3.7V。
设计容量为5200mAh
设计能量为19240mA
锥率为87。
终止电压3.6V
休眠电压2.7V
我们已使用 典型 值配置了 bq27411的所有其他值
然后 我校准 bq27411、完成学习周期、 导出 .otfs 文件。
使用 EV2300 和 smartflash V0.7.0, 我 手动 打开 7.4电源 , 并拔下 7.4V 电源。
电量监测计程序成功。
但是电池监控显示的百分比不正确.... 电池管理 Studio 中看到的电压。
我们已将 bq27411的 I2C 线路连接到 EV2300、并且正在监视我们编程的所有值。
例如、我的电池电 压为4.2V、百分比显示为60%。 我的电池电压为4.0V,百分比显示为90%… 等等
它显示出完全错误的%,它正在上升和下降....
能有人帮助我们…
此致、
Amarendar