This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:Bq27411-G1A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750945/bq27411-g1-bq27411-g1a

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、  

我们在设计中选择了 BQ27411-G1A FG。 我们的电池特性如下所示。

我们将并联使用2节电池。 3.7V/5200mAh 电池。

设计电压为3.7V。

设计容量为5200mAh

设计能量为19240mA

锥率为87。

终止电压3.6V

休眠电压2.7V

我们已使用  典型 值配置了 bq27411的所有其他值

然后 我校准  bq27411、完成学习周期、 导出 .otfs 文件。

使用 EV2300 和 smartflash V0.7.0,  我  手动 打开 7.4电源 , 并拔下  7.4V 电源。

电量监测计程序成功。

但是电池监控显示的百分比不正确.... 电池管理 Studio 中看到的电压。

我们已将 bq27411的 I2C 线路连接到 EV2300、并且正在监视我们编程的所有值。

例如、我的电池电 压为4.2V、百分比显示为60%。   我的电池电压为4.0V,百分比显示为90%… 等等

它显示出完全错误的%,它正在上升和下降....

能有人帮助我们…

此致、

Amarendar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于这些基于 ROM 的监测计、您需要使用 gpcchem 来确定预编程的化合物是否与您的电池单元匹配。 我怀疑不是这样、这就是您看到如此巨大错误的原因。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    如何将以下值 Ra 值填充到 bq27411。

    根据要计算的 bq27411页码34 R_A NVM 和 R_A RAM 值的 TRM。
    请简要介绍一下这些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会计算这些值。监测计会学习电阻表值。

    谢谢

    Onyx