This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在产品生产组装后、监测计如何学习新的电池 SOC?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749177/bq34z100-g1-how-does-the-gauge-learn-new-battery-soc-after-production-assembly-of-product

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在使用5000mAh 2s 锂聚合物电池、并创建了在生产过程中编程到电量监测计中的黄金文件映像。 黄金电池的设计容量 = 5000mAh、学习到的电池容量 Qmax Cell 0 = 5675mAh

 当产品中安装了电池时、我们不知道电池中的电量、电池制造商的报价为10-30%或40-60%。

在对产品进行初始充电时、充电状态值会在电池充满电之前达到100%的显著时间。 电池充电器独立于 电量监测计运行、因此在电量监测计达到100% SOC 后、充电器可能会继续充电 1Ah 或更长时间。 电量监测计正在正确报告电池电流和电压。

因此、电量监测计 Qmax 电池0已增加 至6000mAH 以上、这是不正确的。 当我们通过将电池放电到校准负载来测试系统时、电量监测计 SOC 保持100%、直到我们从电池获取大约1Ah 的电流、从这个点开始按预期减少。 问题是、在 SOC 接近0%之前、电池将完全放电。

我的问题是:

电量监测计如何学习产品电池 SOC? 我们是否必须执行多个充电/放电周期才能使电量监测计同步?

谢谢你

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    在创建黄金映像之前、您是否在连接了电池的情况下运行了学习周期? 电池是否始终连接在单个电池组内的电量监测计上、或者"当产品中安装了电池时、我们不知道电池中的电量"是什么意思?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Miguel、

    我已经运行了学习周期并创建了黄金文件。 电量监测计位于系统侧、电池不是用户可更换  的、因此组装产品后、电池始终连接到电量监测计上。 电池设计为5000mAh、但实际上更高、黄金文件的 Qmax Cell 0记忆值为5670mAh。 黄金文件已在大约50个单元上进行了测试、并提供了合理的结果。

    但是、我按照下面的详细说明测试了一个单元、并获得了意外的 SOC 结果:

    1.使用 golden 文件重新编程电量监测计

    2.充电器电流逐渐降低至0mA,从而确定产品已充满电。 初始电池充电状态未知。

    3.在产品的系统侧连接负载并 以0.2C 的电压对电池进行放电、同时监控 SOC、电池电流和电压

    SOC 未按预期下降。 SOC 保持在100%、直到从电池中汲取大约1000mAh 电量、然后开始按预期下降。

    我的问题是关于新产品上电量监测计的初始精度。 电量监测计如何确定电池的初始 SOC? 电量监测计是否在 前几个产品充电周期内适应电池?

    如果我想检查电量监测计 SOC 的精度、建议先对产品执行多个充电周期吗? 如果是、那么有多少?

    谢谢你

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的详细回答。

    对于 SOC 保持100%且不会下降、直到从电池中汲取100mAh 电量、请勿对电池过度充电。 如果可能、使用 FC 位确定充电何时应停止。 如果无法使用 FC 位来停止充电、我们需要更深入地探讨-请向我发送电量监测计中正在使用的最大充电电压和化学 ID。

    关于检查 SOC 精度:

    1.在室温下充满电。 让电池休息并完全放松(> 2-5小时)
    2.更改为所需的测试温度。 让电池浸泡~ 1小时或直至电池达到热平衡
    3.使用 bqStudio 开始日志记录(所有列)
    4.放电至所需负载的终止电压。 让电池休息并完全放松(> 2-5小时)

    通过检查检查 SOC 的准确性。 如果器件将以不同的速率加载、为了提高精度、请确保先前的运行速率与下一次运行速率相同、并且先前运行是合格的放电(该速率超过530秒)。

    此致、
    Bryan Kahler