主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我正在使用5000mAh 2s 锂聚合物电池、并创建了在生产过程中编程到电量监测计中的黄金文件映像。 黄金电池的设计容量 = 5000mAh、学习到的电池容量 Qmax Cell 0 = 5675mAh
当产品中安装了电池时、我们不知道电池中的电量、电池制造商的报价为10-30%或40-60%。
在对产品进行初始充电时、充电状态值会在电池充满电之前达到100%的显著时间。 电池充电器独立于 电量监测计运行、因此在电量监测计达到100% SOC 后、充电器可能会继续充电 1Ah 或更长时间。 电量监测计正在正确报告电池电流和电压。
因此、电量监测计 Qmax 电池0已增加 至6000mAH 以上、这是不正确的。 当我们通过将电池放电到校准负载来测试系统时、电量监测计 SOC 保持100%、直到我们从电池获取大约1Ah 的电流、从这个点开始按预期减少。 问题是、在 SOC 接近0%之前、电池将完全放电。
我的问题是:
电量监测计如何学习产品电池 SOC? 我们是否必须执行多个充电/放电周期才能使电量监测计同步?
谢谢你
Peter