This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:关闭行为、

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751010/bq24650-switch-off-behaviour

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ25713

您好!

我们正在评估板上评估 BQ24650、针对5节电池应用进行了修改。更改反馈电阻器 R1和 R2会产生一些问题:

1:我们意识到、如果器件充满电、则会禁用充电、但5秒后、它会再次打开充电~10秒、关闭然后再次打开。 这种情况会发生几次、直至停止充电。

原因是什么?

2:DS 第一页上的典型应用中出现 D1的原因是什么?

-我们希望在不需要充电时完全关闭器件-这意味着、Vdd 会关闭。 因此,可以使用晶体管代替 D1吗?

-是否建议在 BQ24650的输出端使用第二个晶体管,以防止电池产生一些“反向电流”?

我们是否有 BQ24610等替代部件、其中电池可以与输入和系统断开、但对于太阳能电池板应用、我们也有 BQ24650这样的替代部件?

3:是否有关于8.3.2和8.3.5主题的更详细的说明?

对于 MPPSET,这种情况只发生在太阳能电池板达到最大功率水平时,电压会下降吗?

-是否有更详细的说明,说明部件停止充电需要多长时间才能再次开始新的充电?

再充电时电池的电压会开始升高、具体情况是什么。 它相对于 VREG 意味着什么?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olrik、

    关于1、您能否发送原理图和一些示波器图来显示 VBUS、VBAT、IBAT (可能是感应电阻器上的电压)? MPP 阈值是多少? 如果 VBUS 下降到 MPP 阈值、充电将停止充电。

    关于2、D1是为了防止电池电压在未施加 VBUS 时通过 Q1的体二极管出现在 VBUS 上。 D1可替换为晶体管。 两个晶体管具有相反的体二极管、可在输入电源、充电器和系统之间提供完全隔离。 我不知道另一个具有 MPPSET (VINDPM)和 AC FET 栅极驱动器的独立充电器。 BQ25713由主机通过 VINDPM 进行控制、因此软件可以实现 MPP 功能。 您可以添加具有齐纳钳位的外部 PFET 以及它们的栅极上的一些电阻器、以实现输入电源隔离。

    关于3、对于其他充电器、MPPSET 与 VINDPM 相同。 该充电器可降低其充电电流输出、从而减小输入电流、从而防止在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至 MPPSET 稳压电压以下。 这实际上意味着充电器通过降低其输入电流来将其输入电压调节到 MPPSET 点。

    当通过 FB 电阻器从电池感测到 VFB 引脚上的电压达到稳压电压 VFB - VRECH (2.1V +/-0.7%- VECH = 35-65mV 过温)且充电低于每个 RSNS 电阻器设定的最大电流的1/10 (过温+/-25%)时、充电器停止充电 对于100ms 抗尖峰脉冲+250ms 认证= 350ms。

    当电压降至 VFB-VRECH 以下时、再充电开始。 数据表中的"VRECH 阈值"为 VFB-VRECH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我使用了 EVM639板,我唯一做的更改是将 R15的设置从100k 更改为60k 将输出电压更改为19.565V (为18V LI 电池组充电)。 对于输入电压、我使用了 PSU (而不是太阳能电池板)设置19.7V/1A。

    充电正常、但在充电后检查您的描述如果 VFB 降低50mV、则非常敏感(如果我很理解)一旦 BQ24650充电停止、电池电压立即开始下降、转换为完整电池电压电平的50mV 变为0.467V 压降 (可能是因为这是重新开始充电,然后停止(电压下降)等的原因)。 我认为这种设置过于敏感,因为它会导致不必要的开关关闭/打开。 你怎么看?

    您还有什么意见和建议

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    这在业内的电池充电器中相当常见。 电池电压下降450mV (在4S 配置中每节电池大约100mV)并不少见。 实际上、如果在施加电源时电池保持加满状态、最终用户体验会得到改善。 实际上、良好的电池在充满电后不会大幅放松。 当系统和电池自漏电已使电池电量耗尽相当多时、这种充电效应就会发挥作用。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该线程被视为已解算和已闭合。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。