主题中讨论的其他器件: BQ24610、 BQ25713
您好!
我们正在评估板上评估 BQ24650、针对5节电池应用进行了修改。更改反馈电阻器 R1和 R2会产生一些问题:
1:我们意识到、如果器件充满电、则会禁用充电、但5秒后、它会再次打开充电~10秒、关闭然后再次打开。 这种情况会发生几次、直至停止充电。
原因是什么?
2:DS 第一页上的典型应用中出现 D1的原因是什么?
-我们希望在不需要充电时完全关闭器件-这意味着、Vdd 会关闭。 因此,可以使用晶体管代替 D1吗?
-是否建议在 BQ24650的输出端使用第二个晶体管,以防止电池产生一些“反向电流”?
我们是否有 BQ24610等替代部件、其中电池可以与输入和系统断开、但对于太阳能电池板应用、我们也有 BQ24650这样的替代部件?
3:是否有关于8.3.2和8.3.5主题的更详细的说明?
对于 MPPSET,这种情况只发生在太阳能电池板达到最大功率水平时,电压会下降吗?
-是否有更详细的说明,说明部件停止充电需要多长时间才能再次开始新的充电?
再充电时电池的电压会开始升高、具体情况是什么。 它相对于 VREG 意味着什么?
非常感谢
祝你一切顺利、
Olrik