您好!
我们在 我们的应用中使用 BQ24133RGYR、我们的应用基于驱动额定电压为 V=12V 和 P=35W 的小型加热器。 在我们的系统中、电池将始终插入。适配器仅在需要充电/充电和驱动负载时使用。
我们使用额定电压为12V 和5000mAh 的电池。 充电电流为2A、放电率为1C。
有关 BQ24133RGYR 充电 IC 的问题如下所述:
1)当我插入充电适配器时、哪个充电 IC 将 为我的系统供电...?
2)当适配器不在时,哪个充电 IC 路径为系统供电?
3)如果我的系统在充电适配器上工作,那么当我的负载消耗的功率大于充电 适配器输出时会发生什么情况...?(注:插入充电适配器时还需要为电池充电)
4) IC 的 BATDRV 引脚在哪些情况下会连接到 P-MOSFET??