This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133RGYR

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747842/bq24133-bq24133rgyr

器件型号:BQ24133

您好!

我们在 我们的应用中使用 BQ24133RGYR、我们的应用基于驱动额定电压为 V=12V 和 P=35W 的小型加热器。 在我们的系统中、电池将始终插入。适配器仅在需要充电/充电和驱动负载时使用。

我们使用额定电压为12V 和5000mAh 的电池。 充电电流为2A、放电率为1C。

 有关 BQ24133RGYR 充电 IC 的问题如下所述:

1)当我插入充电适配器时、哪个充电 IC 将 为我的系统供电...?

2)当适配器不在时,哪个充电 IC 路径为系统供电?

3)如果我的系统在充电适配器上工作,那么当我的负载消耗的功率大于充电 适配器输出时会发生什么情况...?(注:插入充电适配器时还需要为电池充电)

4) IC 的 BATDRV 引脚在哪些情况下会连接到 P-MOSFET??

我要附上原理图的文档...!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、

    对于1、插入适配器后、系统通过 Q6和 Q7由适配器供电。 您的原理图显示了 Q6、Q7和 R201前后的相同网络名称(VCC_CHG_15V)、从而使 FET 和电流感应电阻器短路。 请更改系统端网络名称。

    关于2、移除适配器后、系统通过 PMOS Q9由电池(VCC_BAT_12V)供电。

    关于3、此充电器具有 IDPM 功能、当通过 R201测得的输入电流超过设定值时、该功能会将充电电流降至零。 Q9的二极管可防止系统降至电池电压以下。

    关于4、当系统电压降至在 SRN 引脚感测到的电池电压时、/BATDRV 完全导通 Q9。

    我在原理图中注意到 TS 引脚悬空、这将阻止充电器为电池充电。 如果未使用 TS 功能、请使用大小相同的电阻器在 VREF 和 GND 之间添加一个电阻分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    感谢您的快速回复!!!

    关于1、充电适配器侧的网为(VCC_CHG_15V)、检测电阻器网名称之后为(VDD_SYS_15V)。

    因此,在插入充电适配器时,电源路径将通过(VDD_SYS_15V)。是这样吗?

    对于2-SO、当插入充电适配 器时、电源将通过(VDD_SYS_15V)、当我的充电适配器不存在时、电源将通过 VDD_BAT_12V。 因此,我需要保持网络(VDD_SYS_15V )和(VDD_BAT_12V)作为系统的输入。

    或者是否有任何公共电源网向系统提供电力、即向我的负载提供电力。

    关于3-OK、了解当充电适配器无法 匹配向系统提供电源时、它会降低电池的充电电流、以便在 IDPM 功能的帮助下匹配负载的电源要求。

    我想再问一件事,

    1)我的负载在12V 额定电压下工作,我通过充电适配器为系统输入提供15V 电压,所以我可以通过任何方法将充电适配器电压设置为12V

    插入充电适配器后、我的充电适配器电压15伏是否可用作系统输入(负载输入)电压?

    关于4-我的系统电压意味着我的充电适配器电压,(“系统电压下降到电池电压”)意味着充电适配器未插入。

    我在 Vref 引脚和 TS 引脚的 GND 引脚之间添加了10k (0402)电阻器 R230和 R231。确定完成。

    是否需要将 D15二极管保持在充电适配器侧,在我们的应用中,电池始终插入 PCB。

    为什么需要在 D15输入端提供2个电源?

    充电适配器未插入时,我的充电 IC 是否会关闭....?

    正在等待您的回复!!!!

    我要附上原理图。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个线程已经有很长的时间了。 它被视为已解决并已结束。

    谢谢!