请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 在审核 LM5050-1相关帖子时、我遇到了一个于2017年6月16日收到 Aramis Alvarez 回复的帖子。 在中、他指出应在输出端添加 TVS 二极管、二极管的阳极连接到 IC 接地而不是系统接地。 但是、在第20页的 LM5050-1数据表中、图31显示了连接到系统接地的 TVS 二极管 D2的阳极。 似乎存在差异。 请提供输入和/或说明。 谢谢你。