This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751044/lm5050-1-lm5050-1

器件型号:LM5050-1

在审核 LM5050-1相关帖子时、我遇到了一个于2017年6月16日收到 Aramis Alvarez 回复的帖子。  在中、他指出应在输出端添加 TVS 二极管、二极管的阳极连接到 IC 接地而不是系统接地。  但是、在第20页的 LM5050-1数据表中、图31显示了连接到系统接地的 TVS 二极管 D2的阳极。  似乎存在差异。  请提供输入和/或说明。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、

    请您参考 Aramis 对此做出响应的主题。
    这将有助于澄清 Aramis 建议使用 IC GND 或系统 GND TVS 的上下文。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../603360
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../603360

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    我将对此进行研究、并将在本周结束前返回。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    最好将 TVS 二极管 D2的阳极连接到 IC GND、因为在反向输入极性期间、瞬态反向电流可能会在 LM5050-1使外部 MOSFET 导通之前经过 D2和外部 MOSFET 一段时间。

    当 Vdd 连接到 OUT 时会出现泄漏情况、随附文档对此进行了详细介绍。 如果 D2通过 IC GND 而不是系统 GND 进行连接、也可以避免该路径。

    e2e.ti.com/.../6012.PMP20096_5F00_LIQ_5F00_REVA_5F00_TEST_5F00_BJT.pdf

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。