主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
各位专家、您好!
我的客户正在其设计中使用 bq27542-G1。 他们有如下问题。 请帮助您查看并提供建议。 非常感谢
1. FullChargeCapacity 寄存器
FullChargeCapacity()(寄存器0x12和0x13)的值偶尔会变得很低,这将导致 RemainingCapacity()(寄存器0x10和0x11)
和 StateOfCharge ()(0x2C 和0x2D)非常低。 FullChargeCapacity()的电池值放电后将恢复。 的值 FullChargeCapacity 不稳定,当 StateOfCharge 的值为0时,将导致 Android 意外关闭。 我们想知道这种行为是否正常, 以及 FullChargeCapacity()的通用算法是什么。 BQ27542-G1是否有办法在发生此类问题时自动恢复寄存器值?
2.寿命寄存器
使用 IIC 读取的寿命寄存器的值(最大/最小温度、最大/最小电压、最大充电/放电电流)不稳定。 通常、我们必须移位一些 字节 才能读取实际值、而不是直接读取它们。 大端字节序和小端字节序在每次使用寿命寄存器时都是随机的。 最坏的情况是、使用 IIC 值时、我们根本无法确定规则。 解决方案是什么?