This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:自放电和电源电流(重访)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748881/bq78350-r1-self-discharge-and-supply-current-revisited

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我刚才提出了一个问题、在这个问题上、我问了如何将 AFE 和监测计的电源电流(18mA)整合到电池放电中、以保持电量监测计的精度。 答复说,我可以把它纳入电池的自放电中,它应该可以忽略不计。 我的数学可能是错误的、但18mA 似乎不是可以忽略的值。 我们使用的是11000mAH 电池。 在18mA 时、电池将在大约25天内耗尽。 锂离子每天约有0.1%的自放电时间、应在1000天内完全自放电。 我在该计算中是否做了错误的事情? 似乎电子产品每天都会产生4%的放电。 即使放电周期可以忽略不计、但存储周期也不能忽略不计。 我如何处理这个问题。

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    AFE 和监测计的电源电流(18mA)听起来非常高。 为什么电流如此高? BQ78350的电子负载补偿仅高达765uA、因此我了解您为何可以使用自放电参数作为另一种解决方法。 通常情况下、AFE 和监测计的电源电流非常小、不会考虑显著放电、但我同意18mA 不可忽略。

    有一种关断模式可将功耗降至最低。 这通常用于运输或长期存储。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我还在评估板上看到过相同的电流消耗(大约15mA)。您认为该电路上有什么东西消耗了所有多余的电流吗? 这甚至在 LED 关闭时也是如此。 即使在关断模式下、我也会看到消耗的电流量。

    谢谢、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    EVM 将在该范围内通过电阻分压器消耗电流、但 AFE 和监测计 IC 不会消耗太多电流。 您的电路板上是否有其他可能会导致18mA 的电流?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪种电阻分压器? 我意识到、在连接平衡引线时、我们从未测试过从电池汲取的电流。 我们只能通过电源来实现它。 我将执行电流测试、以查看插入电池后消耗的电流大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟电池单元的电阻分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我认为您的意思。 现在、我只连接了平衡引线、我将测试从顶部电池到电路板的电流。 我忽略了 batt +(因为顶部电池和 batt +是电气连接的)、并且在正常模式下读出的峰值为2.5mA。 我假设在某些点(在平衡期间 FET 导通时)也会有来自平衡引线的电流、对吧?

    在睡眠模式下、我得到1.75mA 和2.5mA (我猜是在定期唤醒时)

    在关断模式下、我得到6.8uA 的电流

    这听起来是对的吗? 这是否是进行电流消耗测量的准确结果?

    谢谢 Matt、

    日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    与数据表参数相比、这似乎仍然有点高。 我可以在周一的 EVM 上查看它-可能还有其他东西需要消耗一点电流。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    一切都将有所帮助。 我的电路上还有高侧驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JP、

    高侧驱动器消耗的电流应该稍高一点、但我认为您的电流应该低得多。 您的电路板上是否还有其他任何可能消耗一定电流的器件(LED、尺寸更小的上拉电阻器、电阻分压器等)?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matt。 我将回顾我的电路、看看我是否有任何低值电阻器。

    谢谢、

    日文