主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
我刚才提出了一个问题、在这个问题上、我问了如何将 AFE 和监测计的电源电流(18mA)整合到电池放电中、以保持电量监测计的精度。 答复说,我可以把它纳入电池的自放电中,它应该可以忽略不计。 我的数学可能是错误的、但18mA 似乎不是可以忽略的值。 我们使用的是11000mAH 电池。 在18mA 时、电池将在大约25天内耗尽。 锂离子每天约有0.1%的自放电时间、应在1000天内完全自放电。 我在该计算中是否做了错误的事情? 似乎电子产品每天都会产生4%的放电。 即使放电周期可以忽略不计、但存储周期也不能忽略不计。 我如何处理这个问题。
谢谢、
日文