This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:浪涌电流 LDO1和 LDO2

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749017/tps659037-inrush-current-ldo1-and-ldo2

器件型号:TPS659037

大家好

如果我们问 TPS659037、您会介意吗?


数据表 P15中有"浪涌电流 LDO1和 LDO2"说明、
为什么只有 LDO1和 LDO2显示浪涌电流?
电流调节的原因是什么?


相关的 LDOLN 的浪涌电流是多少?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    您的问题已转发给负责的应用工程师、她将很快回答您、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuomo San

    感谢你的答复。
    好的、我们期待您的更新。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我已经研究过这个规格项目。 对于该规格、LDO1和 LDO2没有什么独特之处。 所有 LDO 具有相同的浪涌电流规格。 我们可以在下一个数据表版本中对此进行澄清。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha San

    感谢您的始终支持!

    以防万一、我们希望确认浪涌电流的单位。
    它是 mA/s、对吗?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto、

    单位以 mA 为单位。 该规格显示了浪涌电流的最大振幅、而不是转换率。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nastasha San

    非常感谢您的回复。
    然后、很抱歉、我们的解释让您感到困惑。
    我们想知道该电流单位是 指 平均电流(秒阶数)还是即时电流(非转换率)。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    该规格将是最大瞬时电流。

    谢谢、

    纳斯塔莎