你(们)好
我的客户有疑问。
客户确认 TPS 53355的输入波动特性随温度变化。
此现象是否由 TPS53355引起?
e2e.ti.com/.../3581.TPS53355.pdf
最恰当的考虑
T Kishi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户有疑问。
客户确认 TPS 53355的输入波动特性随温度变化。
此现象是否由 TPS53355引起?
e2e.ti.com/.../3581.TPS53355.pdf
最恰当的考虑
T Kishi
你(们)好、Newey
感谢你的答复。
这是电路图。 (基本上、EVM 的常数发生了变化)
e2e.ti.com/.../TP53355.pdf
25°C 时、电压波动在大约8.5V 时略有波动
当电压波动为25°C 时
在-40°C 时、当输入电压为5V 至11V 时、它会有很大变化
注意事项
T Kishi
你(们)好、Newey
感谢你的答复。
红色框是缓冲电路。
即使没有这个电路、这个现象也不会改变。
因为它在低温时尤其明显、您能检查一下吗?
至于公式(11)、是否无需考虑除直流偏置之外的 L 误差?
考虑到公式(11)中每个器件的最坏情况的误差、当尝试将纹波注入电压保持在50mV 时、
在正常情况下、纹波注入电压变为大约100mV。
我们应该如何确定常量?
注意事项
T Kishi