This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:输入变化特性

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749810/tps53355-input-variation-characteristic

器件型号:TPS53355

你(们)好

我的客户有疑问。

客户确认 TPS 53355的输入波动特性随温度变化。
此现象是否由 TPS53355引起?

e2e.ti.com/.../3581.TPS53355.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi-San:

    让我进一步研究一下。  我以前没有经历过这种行为。   请您在平均时间内发送原理图吗?  您是否还会在 VOUT 变化之前、期间和之后发送一些开关节点波形? 这种行为是否在室温下发生?

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Newey

    感谢你的答复。
    这是电路图。 (基本上、EVM 的常数发生了变化)

    e2e.ti.com/.../TP53355.pdf
    25°C 时、电压波动在大约8.5V 时略有波动
    当电压波动为25°C 时
    在-40°C 时、当输入电压为5V 至11V 时、它会有很大变化

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi-San:
    感谢您提供原理图。 我们需要进一步研究这一点。
    感谢您的耐心等待。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi-San:
    遗憾的是、由于人的力量限制、我们无法在下周中旬开始这项评估。 请耐心等待、我们将到达其底部。
    非常感谢您的理解。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Newey

    感谢您的回答。
    我和客户觉得似乎是产生纹波注入电路的原因。
    我有疑问。
     1.数据表 P24、公式(11)中的"N"是组件可变性的考虑因素?
    2.建议使用[纹波注入电压<50mV]、但是否有必要保持此状态? 如果您需要保护、则必须设置一个非常严重的常数。

    请继续合作解决问题。

    最恰当的考虑
    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Newey

    感谢你的答复。
    红色框是缓冲电路。
    即使没有这个电路、这个现象也不会改变。
    因为它在低温时尤其明显、您能检查一下吗?
    至于公式(11)、是否无需考虑除直流偏置之外的 L 误差?

    考虑到公式(11)中每个器件的最坏情况的误差、当尝试将纹波注入电压保持在50mV 时、
    在正常情况下、纹波注入电压变为大约100mV。
    我们应该如何确定常量?

    注意事项
    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 T Kishi-San:

    1、是的、N 值较高、因为有效输出电容会随着直流偏置的增大而减小。

    2、我们通常在所有陶瓷输出电容的 FB 中注入大约15mV 的纹波。

    一个问题、该电路的用途是什么(红圈)?

    谢谢、

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi-San:

    感谢您的澄清。  我们现在正在测试您的状况。  我们将在数据可用时立即通知您。  至于等式11、4的 N 系数已经考虑了 L 和 Cout 的变化。  较高的 N 值为您提供足够的稳定性裕度。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Newey

    感谢您的回答。

    如果我们假设纹波注入电压约为100mV、

    我们认为它与输出电压的精度有关、但还有其他问题呢?

    注意事项

     T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi-San:
    假设纹波注入约为100mV、稳定性可能会受到影响、因为在潜在的较低相位升压下、您的穿越频率可能会较低。 瞬态响应也会更慢。 此外、您可能会通过大纹波注入达到 PGOOD 阈值。 我建议您在工作台上测试这一点、以排除您的疑虑。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi-San:

    这是我们在没有缓冲电路的情况下获取的数据。  您的原理图在具有纹波注入功能的可通过网络订购的 EVM 上重复出现。  我们看到的行为与您的不同。  请告诉我们、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    谢谢你。

    Amnat