Other Parts Discussed in Thread: LM3914, LM723, TPS22919
主题中讨论的其他器件: LM723、 TPS22919
我有这个谜语。 我正在尝试使 LM3914在我的问题中描述的两种模式下工作。 当电压超过预设容量时、首先作为感叹号指示器、然后作为警报闪烁器。 比如说+6V 直流。 我尝试查看数据表、但这些选项单独显示。 这些模式能否同时工作? 如果是、如何?。 问题不会就此结束。 我尝试与配合使用的应用需要远程打开/关闭 LM3914。 LM3914没有用于此目的的引脚、以了解我要问的问题 LM723应用手册中的图26、其中 Comp 引脚上的晶体管逻辑输入可以关闭器件。 这也可以通过 LM3914实现吗? 我的目标是满足这三个要求。 希望比我更了解的人能帮助我解决这个问题。