This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:LM3914是否可以同时用作感叹号和警报闪烁器并远程打开/关闭?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914, LM723, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745511/lm3914-can-lm3914-be-used-as-an-exclamation-point-and-an-alarm-flasher-simultaneously-and-turned-on-off-remotely

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: LM723TPS22919

我有这个谜语。 我正在尝试使 LM3914在我的问题中描述的两种模式下工作。 当电压超过预设容量时、首先作为感叹号指示器、然后作为警报闪烁器。 比如说+6V 直流。 我尝试查看数据表、但这些选项单独显示。 这些模式能否同时工作? 如果是、如何?。 问题不会就此结束。 我尝试与配合使用的应用需要远程打开/关闭 LM3914。 LM3914没有用于此目的的引脚、以了解我要问的问题 LM723应用手册中的图26、其中 Comp 引脚上的晶体管逻辑输入可以关闭器件。 这也可以通过 LM3914实现吗? 我的目标是满足这三个要求。 希望比我更了解的人能帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年11月14日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Aaron Goodson">您好、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年11月14日之前回复。

    谢谢、
    Aaron

    [/报价]

    感谢您注意到我的问题。 我仍然是被这个谜语所困扰的。 仍然不确定是否可以实现、但我将期待一个专家建议、指导我如何做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我查看了该器件的数据表、通过将 MODE 引脚连接到 V+或保持断开状态、似乎可以在点和条之间更改模式。 您可以使用 MOSFET 开关和逻辑电平信号来控制开关。 当此开关关闭时 MODE 引脚将连接至 V+、而当此开关打开时未连接。 至于远程禁用 LM3914、我看不到任何可用于此目的的引脚。 您可以考虑使用 TPS22919或类似器件等负载开关或功率 MOSFET 开关来断开 LM3914的电源以将其禁用。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="辽 卡特汗]Chris 您好、
    我查看了该器件的数据表、通过将 MODE 引脚连接到 V+或保持断开状态、似乎可以在点和条之间更改模式。 您可以使用 MOSFET 开关和逻辑电平信号来控制开关。 当此开关关闭时 MODE 引脚将连接至 V+、而当此开关打开时未连接。 至于远程禁用 LM3914、我看不到任何可用于此目的的引脚。 您可以考虑使用 TPS22919 或类似器件等负载开关或功率 MOSFET 开关来断开 LM3914的电源 以将其禁用。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特

    [/报价]

    尊敬的辽卡特:我知道 LM3914可以在点和棒之间进行更改。 然而,这不是我的关切。 问题是、如果有方法使驱动程序用作条形显示屏、其中显示报警闪光灯(请参阅数据表以供参考)、而"感叹 号"显示则显示在图18中。 这两个示例单独显示、没有提示说明它们是否可以组合。 因此、我的问题解决了这个问题。 这些模式能否组合在一起? 同样、我并不意味着在状态之间进行更改(假设您说使用 MOSFET 开关从一种模式切换到另一种模式)。 如果您能向我解释"感叹号"是什么意思、那么其他 LED 的最后一个指示灯将持续闪烁、而其他 LED 的其他指示灯将会亮起、这也会有所帮助? 如果是这样、我可能想当信号到达最后一个 LED 时、它可能会触发某种开关、在此时从该模式切换到图20中所示的模式(警报闪光灯) 因此、在我的问题中、提供了两种模式的混合结果。 但我不知道如何进行布线、也不知道需要做什么。 因此、这部分我需要帮助。

    如果有一些有关如何与 LM3914搭配使用的原理图、则可以改进有关使用 MOSFET 开关远程打开和关闭电源的其余答案。 您可以添加一个吗? 正如您所提到的、我查看了 TPS22919、但在如何使用它为其他芯片供电方面没有太多帮助、而不是负载电阻器(如图5所示)。 希望您能帮我解决这些问题。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我对响应延迟表示歉意、但我未能成功地为该器件保留 EVM、以便我可以尝试几次实验来了解如何同时实现所谓的感叹号和警报模式、但遗憾的是、 这是一个较旧的器件、我无法控制 EVM。

    我不知道感叹号是什么意思、但通过查看图18中的电路、可以看出它的工作原理是这样的:输入信号会逐渐为0.02uF 电容器充电、时间常数为0.2ms。 电容器上的电压在开始时上升得更快、随着电容器接近满电荷、上升到输入信号电平、下降速度也会变慢。 这将从视觉上产生第一个点的较低亮度和连续较高的点的较高亮度的影响、因为该点将保持最长的亮度。   因此、效果将类似于感叹号! 人眼。 这种效应将每1ms (使电容器放电的1KHz 脉冲)重复一次。 希望我的描述有意义。

    到目前为止、我还不明白如何结合"感叹号"和"警报闪烁器"这两个效果。 如果我能够保持器件、我将在空闲时间进行实验、以查看是否可以执行类似的操作。 我希望我的回答有所帮助。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您注意到我之前对该器件的评论。 希望您能回答。 在尝试查看 LM3914数据表后、似乎不支持在您指出的同时使用警报闪光灯和感叹号指示器。 我必须注意的是、我没有足够的专业知识来亲自试验这个 IC、因此我需要帮助。

    我的意思是感叹号显示、如 TI LM3914文档修订版 B 的图18第14页所示。 在底部显示"LED 亮起、如图所示、上部亮起的 LED 指示实际输入电压。 显示屏显示为提高分辨率并提供覆盖的模拟指示"。 您提到的有关电容器如何充当时间常数的描述、我理解、但这并不是我想要询问的确切内容。

    我所说的"感叹号"和"警报闪烁器"是为了知道图18和图20中所示的示例中是否有建议。 "带报警闪光灯的条形显示屏"(参见版本 B 的第15页)可以组合使用。 换言之、这些示例是否可以组合在一起? 我想、如果输入中的阈值为+5V 的电压从0逐渐增加到+6V、则会超出范围、从而使闪存达到满量程。 但在此之前、会出现一个"感叹号"、换句话说、在达到该阈值之前、最后一个 LED 指示灯闪烁、如图18所述。

    我不确定我的回答是否使我的问题更加清楚,但如果你有疑问,我可以再次提出我的问题。 无论如何,我都期待知道这是否能够实现。 我知道这个芯片是一个较旧的器件、所以我问这个问题是不是可以产生这样的结果。 再次希望我能从我发布的问题中阅读一些更新。