This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池1的外部电池平衡连接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748250/bq40z50-r2-external-cell-balancing-connection-for-cell-1

器件型号:BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 专家:

请参阅 SLUA420A、图1。 不清楚电池1的外部 FET 的栅极连接到什么。 它是否会连接到 Q40z50的 VSS? 如果是这种情况、IC 的 VSS 不会处于电池链的负电压最高、我知道这是不可取的、对吧? 请参阅随附的图表。

谢谢、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    以下是使用 bq40z50-R2实现外部电池平衡的示例:

    请注意、CELL1的平衡 FET 是 P 沟道 FET、对于所有其他电芯、它使用 N 沟道 FET。

    此致、

    Swami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Swami。 这很有帮助。

    我可以问、为什么电阻值为300欧姆?

    VC2至 VC4引脚2-4、请参阅300欧姆 x2 + 200欧姆(内部 FET)、但 VC1仅看到 300欧姆+ 200欧姆。 这会是个问题吗?



    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    即使到 Vcn 的连接应该是开尔文连接、在测量它们时电流也是有限的。
    从设计仿真中、我们发现任何高于300欧姆的电阻都会在测量 Vcn 节点时导致可测量的压降。
    此建议仅用于确保保持电压测量精度、而不是专门用于电池平衡。
    如前所述、CELL1的总体平衡电阻与 CELL2-4不同、这就是为什么有两个单独的电池平衡时间、一个用于 CELL1、另一个用于 CELL2至4。 这不应导致问题、只是平衡相同的容量差异会使电池1与其他电池花费不同的时间。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Swami。